Андреас Виллерт, руководитель отдела информационной безопасности в промышленности, Pilz Австрия
Остфильдерн, 22 июл. 2026 г.
Защита данных в целях обеспечения безопасности: четкие структуры в сети автоматизации
(«Возможны изменения»)
В Машинном регламенте (ЕС) 2023/1230 четко оговаривается, что система безопасности может надежно функционировать только в том случае, если функции, связанные с безопасностью, защищены от несанкционированного вмешательства. Современное машинное оборудование объединено в цифровую сеть, настраивается с помощью программного обеспечения и регулируется в процессе работы. Любое несанкционированное изменение — будь то преднамеренное или случайное — может привести к утрате эффективности защитных мер.
Именно поэтому информационная безопасность уже не является просто дополнительным фактором, а представляет собой основное условие надлежащего функционирования системы безопасности. Цель состоит в том, чтобы обеспечить целостность всех компонентов, связанных с безопасностью, с тем чтобы функции безопасности срабатывали именно тогда, когда это необходимо.
Как стандарты и архитектурные принципы обеспечивают надежную безопасность
Серия стандартов МЭК 62443 и разрабатываемый стандарт EN 50742 создают четкую структуру для этого. И то, и другое требует создания систематизированной архитектуры безопасности, которая обеспечивает оценку рисков, строит защитные меры в структурированном виде и имеет четкое разделение системы на сегменты.
В основе системы лежит принцип «зон и каналов»: системы разделяются на зоны, а переходы между ними контролируются. Такой подход обеспечивает эшелонированную защиту, то есть многоуровневую стратегию безопасности, в рамках которой несколько уровней защиты дополняют друг друга и значительно затрудняют несанкционированное вмешательство.
В соответствии со стандартом МЭК 62443 компания Pilz выступает за строгое разделение систем безопасности и стандартной автоматизации. Функции безопасности осуществляются отдельными аппаратными средствами и изолированы как организационно, так и технически. Это означает, что на них не влияют обновления, ошибки или атаки, возникающие в стандартной системе автоматизации. Площадь атаки сокращается, как и объем работ по техническому обслуживанию.
Ключевым фактором успеха в данном случае является степень изоляции: чем больше разграничение между функциями безопасности и производственной сетью, а также сетью оборудования, тем лучше они защищены. В то же время снижается потребность в дополнительных мерах информационной безопасности.
Поэтому проверенным способом является перенос приборов, выполняющих функции безопасности, в отдельный сегмент сети. Крайне важно правильно настроить этот сегмент с помощью политик доступа и дополнительных механизмов аутентификации. Поскольку системы безопасности отличаются высокой стабильностью по сравнению с стандартными средствами автоматизации и редко подвергаются изменениям, такую строгую сегментацию можно эффективно реализовать как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения информационной безопасности. Однако важно, чтобы принятые меры последовательно соблюдались на протяжении всего срока службы машины.
Доступность диагностических данных играет особенно важную роль, в частности, в случае крупногабаритного машинного оборудования или сложных производственных комплексов. В случае неисправности необходимо быстро выяснить, по какой причине сработала функция безопасности: было ли задействовано аварийное отключение — и если да, то какое именно средство? Произошло ли прерывание работы световой завесы — и в какой точке? Или, возможно, в электрической схеме произошло короткое замыкание? Такая информация помогает значительно сократить время простоя и быстро возобновить работу установки. Диагностические данные касаются не только того, «что сломалось», но, прежде всего, того, «что именно произошло».
В четко сегментированной архитектуре тем не менее возможно передавать данные диагностики безопасности на стандартный ПЛК, — при условии, что доступ к самим функциям безопасности в пределах их защищенной зоны остается строго запрещенным.
Для простых ситуаций подходящим решением станут реле безопасности из линейки PNOZ, а для более сложного машинного оборудования рекомендуется индивидуальная реализация с использованием myPNOZ. Эти устройства не поддерживают сетевые функции и, следовательно, не имеют уязвимостей для удаленных атак. Это позволяет значительно сократить как объем работ по разработке, так и требования к мерам информационной безопасности при эксплуатации. Компания Pilz также предлагает комплексную программу обучения и сервисного обслуживания — от основ промышленной безопасности до сертификации CESA. В данном материале объясняется, как разрабатывать безопасные архитектуры, оценивать риски и совершенствовать меры безопасности на основе принципов устойчивого развития. В результате мы получаем компетентность именно там, где она необходима: среди тех, кто занимается планированием, проектированием и несет ответственность за системы.
Что на самом деле дает такой подход
Разделение систем безопасности и стандартной автоматизации дает множество преимуществ на протяжении всего жизненного цикла машины:
- Повышенная безопасность: функции безопасности защищены от несанкционированных изменений — независимо от того, что происходит в системе стандартной автоматизации.
- Меньше усилий: обновления, сертификации и корректировки не нужно выполнять повторно.
- Меньшая сложность эксплуатации: операторам не требуется глубоких знаний в области информационной безопасности; архитектура автоматически обеспечивает безопасность.
- Повышенная гибкость: независимые системы безопасности, такие как PNOZmulti 2 или myPNOZ, могут интегрироваться в оборудование различных производителей.
- Снижение затрат: меньше поддержки, меньше лицензий, меньше вмешательств — и, следовательно, низкая совокупная стоимость владения.
Компания Pilz объединяет надежные технологии, четкую организационную структуру и целенаправленное обучение в рамках стратегии «Защита данных в целях обеспечения безопасности», которая соответствует требованиям стандартов и действительно облегчает повседневную работу: она безопасна, понятна и эффективна в долгосрочной перспективе.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350