Остфильдерн, 22 июл. 2026 г.

Машинный регламент с 2027 года: информационная безопасность станет ключевым фактором конкурентоспособности

Юрген Буковски, старший менеджер по консалтингу и обслуживанию

(«возможны изменения»)

Растущие уровни цифровизации и сетевой интеграции промышленных предприятий привели к изменениям в структуре рисков. Это связано с тем, что классической функциональной безопасности уже недостаточно для обеспечения исполнения требований к безопасности машин в современных производственных условиях. Кибератаки, манипуляции и незащищенный удаленный доступ представляют собой реальные угрозы. Машинный регламент учитывает эту тенденцию, объединяя вопросы технической и информационной безопасности в промышленности. Для предприятий это означает, что доступ к европейскому рынку в будущем будет обусловлен соблюдением комплексных требований к технической и информационной безопасности в промышленности, — и, следовательно, станет ключевым фактором конкурентоспособности.

Реализация и основные требования
В Машинном регламенте предусмотрен комплексный подход на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Одним из ключевых элементов является последовательная реализация концепции «информационная безопасность за счет проектирования»: меры защиты от манипуляций, несанкционированного доступа или небезопасных изменений в программном обеспечении должны учитываться уже на этапе разработки и проектирования.
В то же время все большее значение приобретает цифровая документация. Руководства по эксплуатации и декларации соответствия должны предоставляться в электронном формате и иметься в наличии в течение не менее десяти лет. Это требует внедрения новых процессов ведения документации, хранения данных и обеспечения прослеживаемости.

Особое внимание уделяется также четко регламентированным процессам обновления и удаленного доступа, а также возможности проверки функций безопасности. Машинное оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы проверка функций безопасности могла проводиться с обеспечением прослеживаемости. Диагностические данные играют ключевую роль: они не только предоставляют информацию о состояниях ошибок, но и делают события доступными для четкого прослеживания, — например, чтобы определить, почему сработала функция безопасности. Такая прозрачность имеет решающее значение для минимизации простоев и обеспечения эффективной работы оборудования. 

Кроме того, Машинный регламент более четко регулирует структурные вопросы в пределах сети предприятия. Машинный регламент вносит ясность в вопросы, связанные с преобразованием «комплексов машинного оборудования» (взаимосвязанных установок): впервые понятие «существенной модификации» закреплено в законодательстве. При проведении работ по переоборудованию существующие испытания и документация по не измененным участкам установки могут оставаться без изменений, при условии что данное изменение не приводит к появлению каких-либо новых рисков. 

Влияние и необходимость принятия мер
Машинный регламент возлагает на компании четкие обязанности и усиливает давление на них с целью побудить к принятию мер. Любое лицо, которое осуществляет соединение нескольких машин или частично укомплектованного машинного оборудования в единую установку, создавая при этом новые риски, связанные с интерфейсами, с юридической точки зрения считается производителем всей установки. Из этого вытекают конкретные обязательства:

  • Вы несете ответственность за обеспечение безопасного и бесперебойного взаимодействия всех компонентов (например, функция аварийного отключения всей установки).
  • Оценка рисков должна охватывать всю взаимосвязанную установку.

Для производителей Машинный регламент в целом означает, что необходимо скорректировать процессы разработки, документирования и обеспечения безопасности, а также обеспечить долгосрочную доступность технической документации. В свою очередь, операторы обязаны не только обеспечивать безопасность в процессе эксплуатации, но и принимать меры по защите от киберрисков. 

Глобальное влияние: билет на рынок ЕС
Влияние Машинного регламента выходит далеко за пределы Европы. Производители по всему миру должны адаптировать свою продукцию, производственные процессы и концепции безопасности, чтобы продолжать свою деятельность на территории ЕС.

В частности, требования, касающиеся кибербезопасности, цифровой документации и безопасных процессов разработки программного обеспечения, устанавливают новые стандарты. В то же время европейская практика — например, частое объединение машинного оборудования в системы — требует высокой степени гибкости и интеграционных возможностей.
Благодаря этому Машинный регламент становится международной системой отсчета. В нем определяется, что в будущем будет считаться передовым уровнем развития в области промышленной безопасности — во всем мире.

Действуйте прямо сейчас: воспользуйтесь Машинным регламентом, как возможностью
Машинный регламент — это нечто большее, чем просто корректировка нормативных требований, ведь он знаменует собой смену парадигмы в области промышленной безопасности. Компании, которые примут меры на раннем этапе, смогут использовать новые требования для оптимизации своих процессов, снижения рисков и укрепления своей конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Обратный отсчет начался, и уже сейчас закладываются основы для машинного оборудования, готового к вызовам будущего.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения