Остфильдерн, 29 апр. 2025 г.

Реле безопасности myPNOZ — Расширенный диапазон функций с пятью новыми модулями — Настроенная под ваши нужды безопасность благодаря широкому ассортименту типов

Модульное реле безопасности myPNOZ предлагает расширенный набор функций: в онлайн-инструменте myPNOZ Creator доступны пять новых модулей — четыре дополнительных входных модуля и один выходной модуль. Например, все входные модули и все модули ввода/вывода имеют выходной сигнал для передачи состояния функции ввода на контроллер более высокого уровня. В результате myPNOZ предлагает индивидуальную безопасность для еще большего количества сценариев применения.

Новые сигнальные выходы передают статус входной функции – такой, как открытие ворот. Статус можно использовать для визуализации входной функции всей машины, а также для других функций. Расширенные возможности диагностики позволяют быстрее устранять неполадки, что сокращает время простоя машины.

Новый фокус: мониторинг точек доступа
Другие новые сценарии применения myPNOZ теперь включают различные точки доступа, такие как ворота или электрочувствительное защитное устройство (ESPE) на машинном оборудовании. Для этой цели в реле безопасности предусмотрены два новых модуля: входные модули PNOZ yi7 lock и yi8. Теперь модуль yi7 также контролирует и управляет функцией безопасной блокировки или запирания на стандартных системах ворот. Он обеспечивает надежную остановку машины до тех пор, пока открыты защитные ворота. В сочетании с устройствами безопасности с запиранием PSENmlock и PSENslock от Pilz получается комплексная система контроля защитных ворот, включая запирание. Новый модуль yi8 управляет и контролирует датчики безопасности на защитных ограждениях, такие как датчик безопасности PSENmag от Pilz, а также одноканальные датчики ESPE. К ним относятся световые завесы безопасности, такие как PSENopt от Pilz. Благодаря универсальному модулю yi8 пользователи могут более гибко автоматизировать безопасность своего производства с помощью всего одного входного модуля.

Меньше модулей, но более широкий спектр применений
Для тех, кто хочет эффективно реализовать более число применений с большим количеством безопасных входов, используя всего одно реле безопасности, myPNOZ теперь предоставляет дополнительный новый входной модуль. Входной модуль yi5 имеет четыре безопасных 2-канальных входа, благодаря чему пользователям теперь требуется меньше модулей для того же количества функций безопасности. Экономический аспект: это экономит затраты и место в электрошкафу — В результате теперь возможны применения с 30 безопасными 2-канальными входными функциями на систему myPNOZ.

«Групповое ИЛИ» (Group OR) для альтернативной безопасности
Если безопасные входные функции должны использоваться как альтернативы друг другу, то новый входной модуль PNOZ yi6 отвечает всем требованиям. Он позволяет реализовать функцию безопасности «Групповое ИЛИ» и, следовательно, применения, в которых несколько функций безопасности должны быть активны как альтернативы друг другу. В результате различные сценарии безопасного применения могут быть реализованы с использованием всего одного модуля. Например, в применениях для прессов, когда различные функции ввода должны обрабатываться в альтернативных режимах работы: когда пресс находится в «автоматическом режиме», защита обеспечивается предохранительным затвором и световой завесой. Используя функцию безопасности «ИЛИ для пресса» (OR Press) в качестве альтернативы, пользователи также могут переключиться в ручной режим с помощью пульта двуручного управления.

Оставайтесь гибкими в отношении выходов
Также новинкой является комбинация выходов с задержкой по времени и прямого переключения, которую планирует использовать новый выходной модуль PNOZ yo5. Он имеет четыре выхода, два из которых могут быть объединены как выходы с задержкой включения или выключения с двумя выходами прямого переключения. Эта опция экономит модули и место в электрошкафу. Новый выходной модуль оказался как раз тем, что нужно, предлагая большую функциональность при меньшей стоимости.

myPNOZ: Система
Модульное реле безопасности myPNOZ предлагает полную, цифровую, универсальную концепцию от выбора до заказа: с помощью интуитивно понятного онлайн-инструмента myPNOZ Creator пользователи могут собрать «свой собственный» myPNOZ. Вы получаете настроенную и протестированную, полностью индивидуальную систему, уже готовую к установке. Питание как новых, так и существующих модулей осуществляется через головной модуль и подключается с помощью шинных разъемов.

В онлайн-инструменте myPNOZ Creator для модульного реле безопасности Pilz myPNOZ теперь доступны пять новых модулей: четыре дополнительных входных модуля и один выходной модуль. Расширенный набор функций обеспечивает пользователям большую гибкость. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
В онлайн-инструменте myPNOZ Creator для модульного реле безопасности Pilz myPNOZ теперь доступны пять новых модулей: четыре дополнительных входных модуля и один выходной модуль. Расширенный набор функций обеспечивает пользователям большую гибкость. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

В онлайн-инструменте myPNOZ Creator для модульного реле безопасности Pilz myPNOZ теперь доступны пять новых модулей: четыре дополнительных входных модуля и один выходной модуль. Расширенный набор функций обеспечивает пользователям большую гибкость. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения