От производства с использованием электролизеров до процесса заправки на водородной заправочной станции: компания Pilz представит свои решения по автоматизации в области функциональной и промышленной безопасности на выставке Hydrogen + Fuel Cells EUROPE Они обеспечивают безопасный мониторинг и контроль процессов по всей цепочке создания стоимости водорода. Промышленная выставка пройдет с 31 марта по 4 апреля 2025 года в рамках Ганноверской ярмарки.
Остфильдерн, 13 февр. 2025 г.
Ганноверская ярмарка 2025: компания Pilz на выставке Hydrogen + Fuel Cells EUROPE в зале 13, стенд D34 — Как водород становится беспроигрышным вариантом
Быстрое и надежное обнаружение утечек газа, поддержание контроля давления, уровня заполнения, напряжения и тока, безопасный мониторинг процессов сгорания — проверенные принципы безопасности автоматизации могут защитить водородные системы наиболее экономичным и целесообразным способом. На выставке Hydrogen + Fuel Cells EUROPE компания Pilz представит свои решения по обеспечению функциональной безопасности в водородной промышленности. Компания по автоматизации также продемонстрирует, как защитить водородные системы от манипуляций и неправомерного использования.
Функциональная безопасность для водородной промышленности
Решения по безопасности от Pilz помогают всегда рассматривать безопасность как всеобъемлющую функцию мониторинга компонентов и их функциональной взаимосвязи в технологической цепочке. Сами по себе они обеспечивают добавленную стоимость для всей цепочки создания стоимости водорода. От электролиза до парового риформинга — эксперты компании Pilz на нашем стенде расскажут о различных подходах к обеспечению безопасности, которые важны в зависимости от способа получения водорода. Например, компактный контроллер Pilz PNOZmulti 2 и система автоматизации PSS 4000 от Pilz обеспечивают безопасность производства водорода методом электролиза. Кроме того, система автоматизации PSS 4000 уже хорошо зарекомендовала себя при контроле всех функций безопасности на водородных заправочных станциях — в системе охлаждения и резервуарах высокого давления, а также при раздаче водорода.
Комплексный подход к промышленной и информационной безопасности
Комплексный подход включает не только функциональную, но и информационную безопасность, другими словами, защиту от манипуляций и неправомерного использования. Промышленная безопасность играет особую роль, не в последнюю очередь из-за требований NIS2 (Директивы ЕС о сетевой и информационной безопасности), которые стали обязательными с 2024 года, а также нового Регламента по машинному оборудованию, который станет обязательным начиная с 2027 года. От аутентификации пользователя, безопасности данных и сети, выбора функционально безопасного режима работы до управления доступом или защиты электронного обслуживания: эксперты Pilz будут присутствовать на стенде, чтобы дать рекомендации по индивидуальным решениям безопасности от эксперта по автоматизации.
Эксперты компании Pilz на Форуме
Безопасная автоматизация также является темой сопутствующей лекционной программы выставки: на Публичном форуме Альберт Кот, инженер по развитию рынка компании Pilz, выступит с докладом о проблемах внедрения функциональной и промышленной безопасности в водородных системах. На техническом форуме Томас Браш, инженер отдела продаж компании Pilz, более подробно расскажет о важности функциональной и промышленной безопасности при производстве водорода методом электролиза.
Автоматизация в Канаде — зеленая, цифровая и устойчивая
Под девизом «Будущее уже здесь» Канада продемонстрирует свои промышленные преимущества в таких областях, как автоматизация, энергетика, цифровая трансформация и зеленые технологии. Компания Pilz осуществляет свою деятельность в Канаде через представительство в Миссиссоге, провинция Онтарио, и помогает формировать промышленную трансформацию для зеленого, цифрового и устойчивого будущего Канады.
Pilz на выставке Hydrogen + Fuel Cells EUROPE в зале 13, стенд D34
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Италия: +39 0362 1826711
- Германия: +49 711 3409 444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613