Остфильдерн, 24 сент. 2024 г.

Pilz на выставке Интеллектуальные производственные решения 2024, зал 9, стенд 370 — «Промышленная и информационная безопасность при трансформации» — безопасная автоматизация для трансформации!

В рамках выставки «SPS – интеллектуальные производственные решения» (12–14 ноября 2024 г.) компания Pilz сосредоточится на своих комплексных решениях по автоматизации, включая промышленную безопасность и защиту данных для цифровизации промышленности. Ключевые области включают безопасное и универсальное подключение. Компания Pilz сосредоточится на решениях с конфигурируемым компактным контроллером PNOZmulti 2, который упрощает прямое подключение на полевом уровне. Компания Pilz также рассматривает миниатюризацию как движущую силу устойчивой промышленной трансформации: для обеспечения безопасности защитных дверей компания-эксперт представит свою новую компактную систему для ограждений PSENmgate, которая одновременно является устройством безопасного запирания и элементом управления. Также на выставке будет представлена ​​новая индуктивная версия датчика безопасности PSENini, для которой больше не требуется фирменный актуатор.

Компания Pilz поддерживает гибкое расширение и быстрый ввод в эксплуатацию модульных и децентрализованных производственных установок как важный аспект успешной трансформации. Важным компонентом в этом отношении является передача данных. Она должна быть выстроена с учетом максимальной гибкости и должна обеспечивать возможность реализации как связанной с безопасностью, так и стандартной связи. Pilz постоянно расширяет свое портфолио в этой области: в Нюрнберге компания по автоматизации покажет, как IO-Link Safety Master PDP67 может обрабатывать сигналы IO-Link Safety и сигналы отказоустойчивости, а также сигналы IO-Link и стандартные сигналы. Это обеспечивает бесперебойную связь на полевом уровне, независимо от того, связана ли она с безопасностью или является стандартной. Также на выставке будет представлена ​​безопасная радарная система PSENradar, которая легко подключается к открытому протоколу безопасности Safety over EtherCAT FSoE: в результате сокращаются объемы работ по прокладке кабелей и затраты.

«Малый» размер в значительной степени способствует устойчивости и производительности
Миниатюризация также является важным аспектом трансформации. Он обеспечивает эффективность и устойчивость процессов в промышленности, поскольку экономит как энергию, так и пространство. Компания Pilz поддерживает этот аспект промышленной трансформации с помощью безопасных, но компактных решений в области датчиков, таких как компактное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 или устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, предназначенное для применения в условиях ограниченного пространства. На выставке SPS компания представит два новых безопасных датчика для этой цели: компактную систему безопасности для защитных ограждений PSENmgate и новые индуктивные датчики безопасности PSENini. Будучи системой, предназначенной для обеспечения безопасности дверей защитных ограждений, PSENmgate объединяет в одном решении классическое устройство безопасности с запиранием PSENmlock и элемент управления PITgatebox. Новая система безопасности для защитных ограждений занимает меньше места на дверях и сочетает в себе максимальную защиту от манипуляций и взлома. Решение снижает энергопотребление, одновременно предлагая гибкую и универсальную установку для различных сфер применения. Кроме того, индуктивный принцип работы нового типа бесконтактного датчика PSENini больше не требует использования фирменного актуатора и, таким образом, экономит место на машине. Длительный срок службы и обусловленная этим высокая производительность являются дополнительными преимуществами для отрасли, находящейся в процессе трансформации.

Компактный контроллер с прямым «соединением»
Надежная и гибкая связь на полевом уровне является необходимым условием для обеспечения высокой доступности в отрасли сейчас и в будущем. Для этой цели безопасный компактный контроллер PNOZmulti 2 теперь предлагает новые модули ввода и вывода PDP67. Они устанавливаются непосредственно на машине и надежно собирают сигналы от датчиков, подключенных на полевом уровне, или передают сигналы управления на исполнительные устройства на полевом уровне. Таким образом, децентрализованная периферия может быть подключена напрямую. Кроме того, благодаря протоколу Safety-over-EtherCAT FSoE теперь можно быстрее реализовать безопасные структуры установки на уровне полевой шины с помощью «решения с одним кабелем». В результате машины отличаются высокой доступностью, надежностью и безопасностью.
Эксперты из Pilz также объяснят, как решения с использованием PNOZmulti 2 упрощают подключение децентрализованной периферии или структур установки, связанных с безопасностью. Потому что бесперебойная связь в сочетании с PNOZmulti 2 также является отличительной чертой Safe Motion от Pilz. Компания-эксперт в области безопасной автоматизации интегрировала свое новое решение Safe Motion непосредственно в привод. Это решение по обеспечению безопасности для сервоусилителей PMC теперь использует безопасную и быструю связь через FSoE и поэтому может быть подключено напрямую к безопасному компактному контроллеру PNOZmulti 2. Таким образом, технология Safe Motion в приводе гарантирует высокую готовность оборудования благодаря короткому времени реакции и исключению простоев.

От решения по автоматизации до безопасного доступа, все от «А» до «Я»
В дополнение к своим решениям по автоматизации компания Pilz также предоставит информацию о требованиях по промышленной безопасности и защите данных, изложенных в Регламенте по машинному оборудованию, и представит соответствующий пакет услуг от Pilz. Еще одним направлением деятельности компании Pilz станет комплексная идентификация и управление доступом (I.A.M.): посетители выставки узнают, как I.A.M. способствует повышению уровня промышленной и информационной безопасности путем контроля доступа к машинам и процессам.

В рамках выставки «SPS – интеллектуальные производственные решения» (12–14 ноября 2024 г.) компания Pilz сосредоточится на своих комплексных решениях по автоматизации, включая промышленную безопасность и защиту данных для цифровизации промышленности. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
В рамках выставки «SPS – интеллектуальные производственные решения» (12–14 ноября 2024 г.) компания Pilz сосредоточится на своих комплексных решениях по автоматизации, включая промышленную безопасность и защиту данных для цифровизации промышленности. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

В рамках выставки «SPS – интеллектуальные производственные решения» (12–14 ноября 2024 г.) компания Pilz сосредоточится на своих комплексных решениях по автоматизации, включая промышленную безопасность и защиту данных для цифровизации промышленности. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения