Остфильдерн, 5 сент. 2024 г.

Pilz на выставке Hydrogen Technology Expo Europe в Гамбурге, зал A3, стенд: 3I110 — Водород — функционально безопасный и надежный

На выставке Hydrogen Technology Expo Europe компания Pilz продемонстрирует, как проверенные в отрасли решения по автоматизации обеспечивают защиту при использовании водорода. Крупнейшая в мире выставка-ярмарка водородных технологий пройдет в Гамбурге с 23 по 24 октября 2024 года. Эксперт по автоматизации представит свои решения в области функциональной безопасности и промышленной безопасности. Решения Pilz обеспечивают безопасный мониторинг и контроль процессов по всей цепочке создания добавленной стоимости.

Быстрое и надежное обнаружение утечек газа, поддержание контроля давления, уровня заполнения, напряжения и тока, безопасный мониторинг процессов сгорания — проверенные принципы безопасности, применяемые в автоматизации, могут обеспечить защиту при использовании водорода. Это происходит потому, что они помогают всегда рассматривать безопасность как неотъемлемую функцию установок, оборудования и взаимосвязей в процессе. На выставке Hydrogen Technology Expo Europe компания Pilz представит свои решения по обеспечению функциональной безопасности в водородной промышленности. Компания по автоматизации также продемонстрирует, как защитить водородные системы от манипуляций и неправомерного использования.

Безопасность от производства до использования
Решения по безопасности от Pilz предлагают дополнительные преимущества для всей цепочки создания добавленной стоимости водорода. От электролиза до парового риформинга — эксперты на нашем стенде расскажут о различных подходах к обеспечению безопасности, которые важны в зависимости от способа получения водорода. Компактный контроллер Pilz PNOZmulti 2 и система автоматизации PSS 4000 от Pilz обеспечивают безопасность процесса получения водорода методом электролиза. При проведении щелочного или ПЭМ-электролиза необходимо соблюдать ряд требований безопасности. Например, контроллеры безопасности от компании Pilz контролируют датчики обнаружения газа и пламени. Как только эти датчики обнаруживают что-либо, принимаются соответствующие меры, например, продувка клапанов.
Кроме того, система автоматизации PSS 4000 уже хорошо зарекомендовала себя при ведении контроля всех функций безопасности на водородных заправочных станциях — в системе охлаждения и резервуарах высокого давления, а также при заправке водородом. Эксперты компании Pilz предоставят информацию о том, как система автоматизации используется для обнаружения утечек водорода, пламени и дыма, а также для контроля температуры и давления. Благодаря децентрализованным входам/выходам и отказоустойчивым функциям аналогового входа можно безопасно контролировать и отслеживать работу всей системы.

Комплексный подход к промышленной и информационной безопасности
Комплексный подход включает не только функциональную, но и информационную безопасность. Под этим термином понимается защита производственных и промышленных предприятий от от манипуляций или неправильного использования — как намеренных, так и ненамеренных.
Одним из примеров является удаленное подключение к контейнеру для производства водорода для проверки состояния системы. Это соединение должно быть защищено, в противном случае часть системы, связанная с безопасностью, может просматриваться или модифицироваться без разрешения.
На выставке Hydrogen Technology Expo Europe компания Pilz также представит свой промышленный межсетевой экран SecurityBridge. В сети управления все соединения между инструментами проектирования, диагностики или конфигурирования и контроллерами защищены от манипуляций и обеспечивают безопасные внешние подключения. С помощью системы разрешений доступа PITreader от Pilz и соответствующих ключей-транспондеров RFID можно защитить установки от несанкционированного доступа, а разрешения на доступ можно контролировать индивидуально и надежно.
«Компания Pilz твердо убеждена, что только комплексный подход к вопросам безопасности гарантирует комплексную защиту при применении водорода. «Потому что безопасность защищает доступность установок и оборудования от манипуляций и неправомерного использования», — подчеркивает Альберт Кот, инженер по развитию рынка в компании Pilz.

Pilz на выставке Hydrogen Technology Expo Europe 2024: зал A3, стенд: 3I110

Проверенные в отрасли решения компании Pilz позволяют осуществлять безопасный мониторинг и управление процессами по всей цепочке создания добавленной стоимости, например, при производстве водорода методом электролиза. (Фото: © iStock.com/Scharfsinn86, Pilz GmbH & Co. KG)
Проверенные в отрасли решения компании Pilz позволяют осуществлять безопасный мониторинг и управление процессами по всей цепочке создания добавленной стоимости, например, при производстве водорода методом электролиза. (Фото: © iStock.com/Scharfsinn86, Pilz GmbH & Co. KG)

Проверенные в отрасли решения компании Pilz позволяют осуществлять безопасный мониторинг и управление процессами по всей цепочке создания добавленной стоимости, например, при производстве водорода методом электролиза. (Фото: © iStock.com/Scharfsinn86, Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения