Остфильдерн, 22 окт. 2024 г.

IndustrialPI от Pilz: Универсальный промышленный ПК для автоматизации и приводной техники – трансформируемый: IIOT-шлюз или программный ПЛК

С IndustrialPI компания Pilz представляет открытый модульный промышленный ПК. Он имеет свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом и предлагает множество модулей ввода и вывода. В результате промышленный ПК можно использовать в качестве шлюза в средах промышленного Интернета (IIOT) или в качестве программного ПЛК в самом широком спектре применений. IndustrialPI представляет собой простое в использовании решение для реализации концепций Industrie 4.0.

IndustrialPI, в качестве шлюза IIOT, легко интегрируется в существующие системные архитектуры. IndustrialPI собирает данные о процессах или эксплуатации, например, в непосредственной близости от установок и оборудования, и передает их напрямую в облако компании. Это дает пользователям возможность постоянного обзора своих установок и оборудования, где бы они ни находились.

Стандартный контроллер для различных проектов автоматизации
Будучи программным ПЛК, IndustrialPI также может управлять установками и оборудованием. Потенциальное применение — портальные станки, используемые для сортировки аккумуляторных элементов или устройства для сборки картонных коробок в упаковочной промышленности. В этом случае IndustrialPI функционирует как стандартный контроллер для автоматизации и приводной техники и может использоваться для самого широкого спектра проектов автоматизации. К ним относятся приложения чистого управления, а также синхронные движения осей в трансмиссии машины. Таким образом, IndustrialPI дополняет предложение Pilz по комплексным решениям для автоматизации.

Автоматизация и безопасность
Этот новый промышленный ПК от Pilz доступен в двух различных версиях: первая — IndustrialPI 4 с 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти данных eMMC и 64-битной операционной системой. Он особенно подходит для приложений автоматизации в качестве программного ПЛК. Второй — IndustrialPI 4 Wifi (8 ГБ ОЗУ, 32 ГБ eMMC, 64-битная ОС). Его можно использовать в качестве шлюза, устройства сбора данных и диагностического устройства в сочетании с компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 и системой автоматизации PSS 4000 от Pilz. Результатом является промышленное решение для обмена данными между Интернетом вещей и облачными сервисами
. Таким образом, IndustrialPI является гибким и индивидуальным. Индивидуальное применение поддерживает пользователей с точки зрения затрат.

Проверенная концепция, реализованная в промышленности
IndustrialPI основан на Raspberry Pi, знакомом по частному использованию. Однако он имеет прочный корпус, надежную механику и оснащен электроникой промышленного уровня. Таким образом, он соответствует требованиям высокодоступной технологии промышленного управления в соответствии со стандартом EN 61131-2. Как и Raspberry Pi, он основан на концепции открытого исходного кода. Операционная система, специально адаптированная для IndustrialPI, устанавливается «из коробки» и включает в себя удобный инструмент разработки Node-RED.

В качестве промышленного ПК IndustrialPI от Pilz очень универсален: для автоматизации и приводной техники. IndustrialPI можно использовать в качестве шлюза IIoT или программного ПЛК. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
В качестве промышленного ПК IndustrialPI от Pilz очень универсален: для автоматизации и приводной техники. IndustrialPI можно использовать в качестве шлюза IIoT или программного ПЛК. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

В качестве промышленного ПК IndustrialPI от Pilz очень универсален: для автоматизации и приводной техники. IndustrialPI можно использовать в качестве шлюза IIoT или программного ПЛК. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения