Ламбертус Монни, менеджер по продукту
Остфильдерн, 16 мая 2024 г.
Решения по автоматизации для водородной промышленности: Чистый, безопасный и надежный
(«возможны изменения»)
Все говорят про водород! Этот энергоноситель играет решающую роль в энергетическом перевороте и климатической нейтральности. Его используют в промышленности, например, при выплавке стали, в стекольной промышленности, для передвижения в качестве топлива для транспортных средств или для переработки электроэнергии. Однако использование водорода сопряжено с риском для безопасности, поскольку этот газ легко воспламеняется, а также не имеет цвета и запаха. Несчастные случаи во время производства, транспортировки или использования могут иметь серьезные последствия для людей, установок и окружающей среды. Таким образом, чтобы сделать использование водорода устойчивым к происшествиям, способ обращения с ним должен быть полностью безопасным и надежным. Только так можно полностью раскрыть потенциал энергоносителя.
В водородной промышленности решения задач безопасности часто включают свойства материалов и механические измерения. Например, чем надежнее запорные клапаны, тем безопаснее их использовать. Проверенные решения в области автоматизации могут стать ценным дополнением к таким классическим функциям безопасности. Это потому, что они помогают всегда рассматривать безопасность как неотъемлемую функцию установок, оборудования и взаимосвязей в процессе. Решения по автоматизации могут, например, взять на себя задачу мониторинга динамического давления и температуры или безопасного соблюдения предельных нагрузок на расположенные ниже по ходу движения конструкции.
Безопасность от производства до использования
От процесса производства водорода до его использования — комплексные решения по безопасности от Pilz обеспечивают добавленную стоимость для всей цепочки добавленной стоимости водорода. Наши системы управления надежно обнаруживают утечки газа посредством оценки показаний детекторов газа. Они безопасно контролируют температуру, давление, уровень заполнения, напряжение и ток. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации системы инициируют аварийный останов. Они могут обнаруживать неисправности в течение миллисекунд и быстро инициировать заранее определенные меры безопасности.
Эти функции безопасности необходимы, например, на водородной заправочной станции. Она включают в себя зону сжатия, в которой газ может сжиматься до давления 1000 бар, систему охлаждения, резервуары для хранения высокого давления и, наконец, топливный насос. Во Франции наша система автоматизации PSS 4000 уже гарантирует безопасность при заправке водорода на нескольких общественных заправочных станциях.
Комплексный подход к промышленной и информационной безопасности
Комплексный подход включает не только функциональную, но и информационную безопасность. Под этим термином понимается защита производственных и промышленных предприятий от от манипуляций или неправильного использования — как намеренных, так и ненамеренных. Если у злоумышленников будет возможность проникнуть в системы автоматизации и управления, безопасность установки, а в конечном итоге также безопасность человека и окружающей среды, может оказаться под угрозой. Одним из примеров является удаленное подключение к контейнеру для производства водорода для проверки состояния системы. Это соединение должно быть защищено, в противном случае часть системы, связанная с безопасностью, может контролироваться или модифицироваться без разрешения. Для защиты человека и окружающей среды при обращении с водородом необходимо гарантировать функциональную безопасность. Этого можно достичь внедрением проверенных принципов безопасности, применяемых в отрасли автоматизации, так как они способствуют тому, чтобы водород был не только чистым, но и безопасным и надежным.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281