Остфильдерн, 16 мая 2024 г.

Информационная безопасность в промышленности: От манипуляций с битами до промышленных происшествий

Андреас Виллерт, руководитель отдела информационной безопасности в промышленности, Pilz Австрия

(«возможны изменения»)

С публикацией нового Регламента ЕС по машинному оборудованию (MR), будущей директивы NIS 2 и запланированного Закона об устойчивости к угрозам кибербезопасности (CRA) производителям установок и оборудования, интеграторам и  операторам стало ясно: Информационная безопасность является юридическим требованием! С 20.01.2027 каждый, кто желает поместить знак CE на свою машину, должен гарантировать, что управление машиной надежно защищено от случайного или преднамеренного вмешательства, а также любых опасных ситуаций, которые могут возникнуть.

Почему так сложно начать
Законодательные и нормативные требования довольно сложны, глубоки и переплетены. Производителям машин и операторам придется пересмотреть существующие процессы с точки зрения промышленной безопасности и защиты данных. Без защиты информации нет промышленной безопасности!
Более того: IТ-безопасность и ОТ-безопасность различаются как по целям, так и по технологиям. В то время, как конфиденциальность обычно является самым большим активом в (офисных) IТ-технологиях, наивысшим приоритетом в ОТ является доступность. Более того, компании имеют разные уровни знаний и опыта, когда дело касается информационной безопасности. Поэтому сети представляют собой разные точки для атак. Кроме того, в отличие от промышленной безопасности, риски, связанные с защитой данных и их влияние не являются ощутимыми. Итак, с чего же начать?

Универсальное решение для обеспечения промышленной безопасности и защиты данных
Компании не предоставлены сами себе: Являясь экспертом по безопасности машинного оборудования, компания Pilz заранее подготовилась к внедрению новых требований по информационной безопасности. Клиенты получают не только оценку, анализ и концепцию безопасности своих установок и оборудования, но также и анализ информационной безопасности на машинах — комплексный подход. В результате удается избежать различных подходов и несовместимых решений. Компания Pilz разработала услуги по информационной безопасности, основываясь на проверенных процедурах оказания услуг по обеспечению безопасности машинного оборудования и соответствующих национальных, европейских и международных стандартах, а также передовом опыте. С нашей поддержкой компании могут хорошо подготовиться и безопасно идти по пути соблюдения текущих и будущих требований законодательства.

Мы всегда начинаем с краткого обзора в виде анализа требований к защите: Какие законы применяются? Есть ли уже ответственные? Может быть, компания уже сертифицирована для офисной среды? Следующим шагом является определение серьезности вреда для человека и машины в случае потери безопасности, конфиденциальности, целостности или доступности. Как и в случае с процедурой оценки промышленной безопасности, компании могут затем предпринять следующие шаги: анализ рисков, разработку концепции безопасности, внедрение и, наконец, проверку.

Индивидуальная поддержка
Компания Pilz предлагает широкий спектр различных услуг в области промышленной и информационной безопасности. Таким образом, готово предложение, которое комплексно включает в себя все аспекты защиты человека и машины. Предложение варьируется от базовой информации и рекомендаций, а также учебных курсов, таких как «CESA — Сертифицированный эксперт по информационной безопасности в автоматизации», до «ISCS — Консультационной услуги по информационной безопасности», которая обеспечивает практическую поддержку при внедрении новых требований Регламента по машиному оборудованию.

Опыт показывает, что необходимый анализ рисков информационной безопасности, например, может занять несколько недель и даже месяцев.
Вот почему настало время информационной безопасности!

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения