Эксперт по автоматизации компания Pilz с помощью своей консалтинговой услуги по информационной безопасности (ISCS) помогает компаниям защитить данные своих установок и оборудования. Целью модульного пакета услуг является обнаружение уязвимостей информационной безопасности и поиск подходов к их решению — на основе текущих законодательных требований и предстоящих изменений. В результате компании гарантируют защиту своих установок и оборудования и, прежде всего, своих сотрудников.
Остфильдерн, 1 янв. 1970 г.
Pilz запускает свою консалтинговую услугу по информационной безопасности (ISCS) — вооружены информационной безопасностью
Инцидент информационной безопасности может иметь последствия для человека, машин и компании: от простоев производства и потери данных до опасностей для сотрудников, эксплуатирующих машину. Манипуляции с машиной, намеренные или непреднамеренные, также могут парализовать работу и, следовательно, являются важной причиной для принятия мер информационной безопасности. Законодатели признали важность информационной безопасности. Директива ЕС NIS 2, Закон об устойчивости к угрозам кибербезопасности и Регламент по машинному оборудованию обязывают европейские компании обеспечивать защиту данных своих установок и оборудования с точки зрения информационной безопасности. Pilz запускает свою консалтинговую услугу по информационной безопасности (ISCS), чтобы дать компаниям представление об опасностях и последствиях, с которыми они сталкиваются, а также о том, как реализовать законодательные изменения для достижения соответствия стандартам CE.
Четыре шага к усилению защиты человека и машин
ISCS состоит из четырех модулей: «Анализ требований защиты», «Оценка рисков информационной безопасности», «Концепция информационной безопасности» и «Проверка системы информационной безопасности». В рамках анализа требований к защите эксперты Pilz посещают компанию, чтобы выяснить объем установок или оборудования, подлежащего защите, и определить цели защиты системы. Второй шаг — это оценка рисков, при которой рассматриваются все риски вместе с вероятностью их возникновения для каждого подраздела на протяжении всего жизненного цикла системы. Затем эксперты Pilz встречаются с клиентом, чтобы обсудить подходы к устранению уязвимостей и потенциальных опасностей.
На третьем этапе эксперты Pilz создают Концепцию информационной безопасности, включающую стратегии и меры по защите и снижению рисков, возникающих в результате атак, манипуляций и неправильного использования. Кроме того, создаются политики, правила и рекомендации для продолжения безопасной работы системы. Последний этап — проверка системы информационной безопасности — проверяет эффективность реализованных контрмер.
Когда проведение ISCS будет завершено, производители и операторы оборудования будут хорошо подготовлены для обеспечения информационной безопасности, а текущие и будущие законодательные требования, например, в отношении соответствия CE, будут выполнены.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Нидерланды: +31 347 320477
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566