Спектр услуг, которые компания Pilz, работающая в сфере автоматизации, предлагает для валидации безопасности установок и машин, теперь может быть подобран в соответствии с потребностями заказчика. Производители и операторы оборудования могут выбрать один из трех различных уровней, подбирая объем и глубину проверки, которые соответствуют их конкретным потребностям. Такой подход гарантирует эффективное получение это услуги в соответствии с индивидуальными требованиями, чтобы обеспечить проектирование установок и машин в соответствии с применимыми стандартами, а также получить максимальную безопасность.
Остфильдерн, 13 апр. 2023 г.
Pilz предлагает клиентам индивидуальную валидацию в зависимости от их потребностей - Три уровня валидации безопасности
После оценки рисков, создания концепции безопасности, проекта безопасности и внедрения системы, валидация безопасности является заключительным шагом на пути к безопасному вводу в эксплуатацию оборудования и машин. Валидация позволяет подтвердить правильность реализации мер защиты, а также работоспособность системы обеспечения безопасности. В основе процесса валидации лежат международные стандарты, такие как ISO 13849, IEC 62061 и IEC 61508. В них указывается, что производители или операторы машин должны регулярно подтверждать правильность применения проекта безопасности.
Однако эти требования могут варьироваться в зависимости от конкретной задачи: Используются ли в ней дополнительные машины, тип которых уже валидирован? Были ли внесены лишь незначительные изменения в машину? Или в машину внесены сложные и значительные изменения, поэтому необходимо повторить процедуру получения маркировки CE? Какой уровень валидации подходит в каждом случае?
Ориентация на заказчика
Pilz предоставляет поддержку заказчикам, проводя валидацию с учетом их требований, и с этой целью расширил спектр услуг по обеспечению безопасности машин: «До сих пор мы предлагали валидацию в виде полного пакета услуг», - говорит Джон МакАулифф, вице-президент международного сервисного подразделения компании Pilz. «Однако в некоторых случаях, например, при покупке оборудования у производителей, с которыми у вас уже сложились хорошие рабочие отношения, когда уже установлены идентичные машины или когда вносятся незначительные изменения в существующие машины, может быть достаточно и сокращенной процедуры проверки».
Основываясь на проверенных методах и многолетнем опыте валидации, компания Pilz, будучи экспертом в области автоматизации, теперь предлагает независимую валидацию безопасности на разных уровнях. Впервые компания Pilz дает возможность производителям и операторам машин провести валидацию, индивидуально соответствующую их потребностям, а также подтвердить соблюдение применимых стандартов. Это означает повышение эффективности при внедрении.
Три уровня с учетом требований заказчика
Если валидация первого уровня предусматривает базовую проверку, в ходе которой определяются основные несоответствия, то на втором уровне проводится более тщательный анализ, особенно в области функциональной безопасности. Это гарантирует, что машина обеспечивает выполнение применимых мер безопасности. Валидация третьего уровня - это тщательная, детальная проверка соответствия, необходимая для получения маркировки CE. На всех трех уровнях производителям машин и операторам выгодны специальные знания экспертов компании Pilz.
Более подробную информацию о валидации безопасности от компании Pilz можно найти здесь.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334