Цифровые решения по автоматизации для безопасной железнодорожной инфраструктуры находятся в центре внимания компании Pilz на выставке InnoTrans 2002 (20-23 сентября 2022 года, Берлин). Одной из инновационных разработок является адаптер EULYNX, который позволяет использовать стандарт EULYNX, разработанный несколькими производителями, в существующих блокировочных устройствах. Кроме того, эта компания по автоматизации продемонстрирует свой спектр услуг по обеспечению безопасности оборудования, поддерживая операторов и производителей в железнодорожном секторе в обеспечении безопасности их производственных помещений.
Остфильдерн, 11 авг. 2022 г.
Выставка InnoTrans 2022 Компания Pilz демонстрирует решения по автоматизации для будущего железнодорожного транспорта – Простая, безопасная цифровизация
На выставке InnoTrans компания Pilz продемонстрирует, как операторы железнодорожной инфраструктуры могут воспользоваться возможностями цифровизации с помощью решений по автоматизации. Компания Pilz предлагает заменить проприетарные приложения при помощи открытых интерфейсов и COTS-решений (commercial off-the-shelf, то есть стандартизированных изделий). Предложение, которое будет представлено на InnoTrans, охватывает не только классические железнодорожные устройства, такие как стрелочные контроллеры, интерфейсные решения или переезды, но и отраслевые железнодорожные устройства, например, охрана железнодорожных помещений.
Открытые железнодорожные рынки благодаря открытой коммуникации
На выставке InnoTrans компания Pilz представит адаптер EULYNX, чтобы наглядно показать, как может выглядеть будущее железной дороги. Стандартизация технологии блокировки является заявленной целью европейского проекта EULYNX. Данным стандартом предусматривается, что контроллеры объектов будут переводить цифровые команды управления от блокировок в аналоговые сигналы, например, для стрелок. С помощью адаптера EULYNX, построенного на основе системы автоматизации PSS 4000, существующие блокировки становятся совместимыми с контроллерами объектов. Благодаря своей открытости и совместимости адаптер EULYNX служит важным компонентом для внедрения транснациональной, независимой от производителя цифровизации в технологии управления и безопасности.
В рамках проводимого на этой выставке «Уголка оратора» Ян ван дер Хейде, менеджер по развитию железнодорожного бизнеса компании Pilz, расскажет о том, как перейти от локальных, специфических для каждой страны решений к открытому железнодорожному рынку. Его презентация «От контроллера объекта к транснациональной цифровизации железнодорожной инфраструктуры - как EULYNX может способствовать реализации ваших амбиций» состоится 21 сентября с 13.30 до 14.30 в.
Михаэль Форер, консультант железнодорожного бизнес-подразделения компании Pilz, вместе с другими экспертами отрасли обсудит тему «Переосмысление мобильности: Будущий семинар с Ассоциацией железнодорожной промышленности Германии (VDB)». Он состоится на диалоговом форуме VDB 23 сентября с 10.00 до 12.00 в +palais.Berlin, зал 19.
Услуги по обеспечению безопасности установок и операций
Pilz дополняет свое предложение по автоматизации такими услугами, как планирование и управление проектами, программирование, документирование, а также поддержка в процессе согласования. Все эти услуги учитывают требования железнодорожной индустрии.
Будучи экспертом в области безопасности оборудования и машин, компания Pilz на протяжении десятилетий предлагает комплексные услуги, отвечающие индивидуальным требованиям производителей и пользователей оборудования, обеспечивающие защиту человека, машин и окружающей среды. На выставке InnoTrans эксперты компании Pilz с помощью интерактивной панели расскажут о преимуществах, которые операторы сетей и производители железнодорожной техники могут извлечь для своих предприятий и операций из тематики безопасности машин.
Pilz представит свои инновационные решения в Берлине с 20 по 23 сентября 2022 года на международной выставке транспортных технологий Innotrans (зал 27, стенд 550).
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334