В рамках комплексного обслуживания компания Pilz предоставляет консультации и техническую поддержку при внедрении решений для безопасной эксплуатации автоматически управляемых ТС (AGV). Предложение компании Pilz включает в себя полный комплекс услуг, начиная с разработки концепций безопасности на этапе проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию, а также обучение персонала. Соответствует требованиям стандарта ISO 3691-4 и гарантирует производительность.
Остфильдерн, 7 окт. 2021 г.
Полный комплекс услуг для операторов автоматически управляемых ТС — По безопасным маршрутам
Операторам автоматически управляемых транспортных средств или автоматизированных транспортных систем (AGV) необходимо обеспечивать безопасность своих систем не только с точки зрения конструкции, но и внутренней логистики. А главное, необходимо гарантировать производительность с учетом всех особенностей пространственной компоновки и инфраструктуры.
Учет аспектов безопасности с самого начала
Для этого компанией Pilz разработан комплекс услуг, который можно адаптировать к особым требованиям соответствующего применения. При разработке концепций безопасности компания Pilz вступает в дело уже на этапе проектирования. Кроме того, сюда входит анализ результатов оценки рисков, выполненной производителем AGV, и подробная валидация ключевых функций безопасности. Благодаря этому аспекты безопасности принимаются в расчет в самом начале. Проверка безопасности AGV на столь раннем этапе процесса закупок позволяет избежать ненужных затрат и экономить время.
Важное значение имеет комплексная оценка рисков у эксплуатанта. В рамках этого процесса проверяются все находящиеся в эксплуатации AGV. Следующим этапом является валидация всей полной системы. На этом этапе также определяются защищаемые области или зоны и мобильные системы, требующие ограждения, с учетом всей окружающей обстановки.
Компания Pilz берет на себя ответственность за безопасность внедрения
Компания Pilz предоставляет поддержку в виде комплекса мер, необходимых на объекте, и по требованию клиента сопровождает оператора вплоть до оценки соответствия международным нормам (например, получение маркировки CE), а также берет на себя ответственность за безопасность внедрения AGV.
После и даже до ввода в эксплуатацию должны проводиться регулярные проверки работоспособности и безопасности AGV. Компания Pilz также может выполнить эти проверки в рамках комплексного обслуживания. Обучение правилам безопасной эксплуатации AGV остается доступным для потребителя, что позволяет обеспечить высокий уровень профессионализма персонала.
Дополнительно об изделии см. здесь.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 - 158
Эл. почта: publicrelations@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334