PNOZmulti 2小型控制器 – 通信模块

使用 PNOZmulti 进行诊断 – 特性一览

小型控制器PNOZmulti 2的通信模块

您可以将可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2连接到所有常见的现场总线和以太网系统。从而保证可以连接最广泛的操作控制系统。通信模块用于将状态和诊断信息传输到更高等级的控制系统。

PNOZmulti 2是具有丰富的连接选项的安全小型控制器。使用 PNOZmulti Configurator 软件工具可以极其轻松地配置现场总线模块上的输入和输出。使用通信和现场总线模块来读取诊断数据并设置自动化功能的虚拟输入和输出。

如果需要将PNOZmulti连接到不同的现场总线系统,无需更改任何程序,操作十分简单。您只需将某一现场总线模块换为其他合适的模块即可。在PNOZmulti Configurator软件中轻点鼠标,选择PVIS诊断解决方案。您可以轻松地整合各个定制文本。

可视化方面,您可以信赖基于网络的可视化软件PASvisu,它与操作终端PMIvisu一起提供了完美的自动化解决方案。

现已上市 - 带有Safety-over-EtherCAT功能的小型控制器PNOZmulti 2

将安全概念无缝集成到机器概念中=高效生产

传输控制和安全相关的信息,请将EtherCAT与Safety-over-EtherCAT FSoE (= failsafe over EtherCAT)协议结合使用,该协议在同一通道上传输安全相关和非安全相关的信息。EtherCAT是一种开放的工业以太网协议。安全现场总线模块 PNOZ m EF EtherCAT FSoE与基础单元 PNOZ m B1可在工厂或机器上用作FSoE主站,FSoE从站以及EtherCAT从站,这具体取决于要求。这意味着您可以通过现场总线级的“单电缆解决方案”实现安全的设备结构。从11.3版开始,可通过方便地进行配置。例如,您可以在列表视图中定义必要的从属设备。最多可提供4个主-主连接和60个主-从连接。

使用PNOZmulti 2作为FSoE主站,可以很容易地与安全雷达传感器PSENradar安全驱动技术PMC(均具有FSoE功能)实现与安全相关的联网。如有必要,还可安装其他具有FSoE功能的产品。

您的应用优势:

  • 将安全概念无缝集成到机器概念中
  • 安全的“单电缆解决方案”采用Pilz的传感器和驱动技术
  • 布线少,节省成本
  • 多种诊断选项,可最大限度地缩短停机时间

使用通信模块PNOZmulti 2的好处

  • 可连接到所有常规现场总线和以太网系统,提供全球范围的应用选项
  • 无需更改任何程序,即可轻松更换现场总线模块
  • 用户友好的诊断减少了停机时间并提高了设备利用率
  • 通过实时以太网SafetyNET p进行安全通讯
  • PNOZmulti 2安全小型控制器可用于任何行业、国家/地区或机器类型
Logo概览

通过SafetyNET p进行安全通信

您可以通过安全实时以太网SafetyNET p连接多达16个PNOZmulti 2基础单元。使用安全扩展模块PNOZ m EF SafetyNET即可实现!第一步可通过线性拓扑建立连接。32位数据通过RTFL进行交换,从而缩短应用的循环时间。数据链路的特点是数据接口的结构清晰,接口的输入配置为 128 位,而输出配置为 32 位。

软件工具PNOZmulti Network Editor用于配置SafetyNET p网络和项目链接。该工具可直接从PNOZmulti Configurator中调用,可链接PNOZmulti项目输入和输出映像的变量。上传至PNOZmulti系统后,SafetyNET p网络便可以使用了。

每个基础单元(PNOZ m B0或B1)使用一个安全扩展模块PNOZ m EF SafetyNET。可以根据需要对基础单元进行组合。PNOZmulti和PNOZmulti Mini基础单元也可通过Multi Link扩展模块并入网络。

通信模块PNOZmulti 2的产品功能

  • 用于连接基础单元连接到PNOZmulti 2可配置控制系统的扩展模块
  • 可通过PNOZmulti Configurator软件工具进行配置
  • 用于连接现场总线系统:最多1个现场总线模块可连接到基础单元
  • 现场总线通信和错误状态指示灯
  • 可在 PNOZmulti Configurator 中为 PNOZmulti 2 控制系统定义用于现场总线通信的128个虚拟输出
  • 直插式连接端子 – 可选择弹簧式端子或螺丝式端子作为附件
  • 仅适用于PNOZ m B0:除现场总线模块外,还可连接带有两个PNOZ m ES ETH以太网接口和一个PNOZ m ES RS232RS232接口的通信模块

有关通讯模块PNOZmulti 2技术特性的更多信息,请参见安全可配置小型控制器PNOZmulti的技术目录。 

下载

我们的产品范围:PNOZmulti 2 - 通信模块

PNOZmulti 2 - 通信模块

您可以从这里找到所有常用通信网络的通信模块和现场总线模块!
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 英国: +44 1536 460866
  • 西班牙: +34 938497433
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 爱尔兰: +353 21 4804983

亚太

  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 泰国: +66 210 54613
  • 新加坡: +65 6829 2920
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段