Como monitoramento seguro da área protegida em condições de operação severas, como poeira, sujeira, chuva, luz, formação de faíscas ou vibrações, o sensor de radar seguro PSENradar oferece a solução ideal juntamente com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2: a partir de agora, além das aplicações ao ar livre e áreas no processamento de madeiras e metais , as aplicações robóticas também são protegidas, pois a solução alcança uma categoria de segurança mais alta Cat. 3 / PL d.
Para isso, estão disponíveis os novos sensores de radar PSEN rd1.2 e a nova unidade de avaliação PSEN rd1.x I/O PN. Além disso, a função "Self-Teaching-Background" garante que as mudanças possam ser feitas durante a operação dentro da zona de alerta ou da área protegida sem a necessidade de uma nova configuração. Beneficie-se de maior disponibilidade.
O sistema de radar seguro, juntamente com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2, oferece uma solução completa e segura para o monitoramento da área protegida - incluindo a avaliação de conformidade. Interfaces adicionais, como Ethernet e Profisafe, possibilitam a fácil utilização, por exemplo, em aplicações de retrofit.
- Categoria de segurança superior Cat.3 / PL d possibilita a proteção de aplicações robóticas
- Alta flexibilidade graças ao alinhamento otimizado do sensor e configuração individual do espaço de proteção
- Abertura para aplicações de retrofit graças às interfaces adicionais
- Tudo a partir de uma única fonte: Solução completa, incluindo avaliação de conformidade