Quale deve essere il colore di un pulsante di arresto di zona?

La Norma armonizzata EN ISO 13850 definisce, oltre alle diverse categorie di arresto, anche i corrispondenti principi di progettazione per quanto concerne l’indicazione del colore di un pulsante di arresto di emergenza. Quest’ultimo deve essere chiaramente riconoscibile, ben visibile e di rapida individuazione. Per tale motivo, un arresto di emergenza deve forzatamente essere di colore rosso su sfondo giallo.

Per un pulsante di arresto di zona si deve preferibilmente utilizzare il colore NERO, GRIGIO o BIANCO secondo EN 60204-1:2019, 10.2 Attuatori. In nessun caso deve avere lo stesso colore di un pulsante di arresto di emergenza.

Nota integrativa:
la norma DIN EN 60204-1:2019, paragrafo 9.2.3 ARRESTO stabilisce che le funzioni di ARRESTO debbano essere definite sulla base della valutazione del rischio e dei requisiti funzionali della macchina.

 

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Questo articolo è stato utile?