通过CEFS资格认证 - 注册功能安全专家 - 您可以获得有关机械功能安全的专业知识,并且立即将这些知识付诸实践。该资格证书提供了有关EN ISO 13849和EN IEC 62061标准的丰富知识,并实际考察了复杂的安全系统是如何组成的。CEFS针对的是具备功能安全知识的人员。
成功完成资格认证后,您将能够自己创建和评估安全系统,从设计和验证到实施和验证。CEFS包括一系列实用的课程作业,在这些练习中,您可以了解到应用中的具体问题。
将您的功能安全能力提升到专家级别
通过CEFS资格认证 - 注册功能安全专家 - 您可以获得有关机械功能安全的专业知识,并且立即将这些知识付诸实践。该资格证书提供了有关EN ISO 13849和EN IEC 62061标准的丰富知识,并实际考察了复杂的安全系统是如何组成的。CEFS针对的是具备功能安全知识的人员。
成功完成资格认证后,您将能够自己创建和评估安全系统,从设计和验证到实施和验证。CEFS包括一系列实用的课程作业,在这些练习中,您可以了解到应用中的具体问题。
从安全控制系统的基础知识开始,CEFS资格认证涵盖了所有设计方面,例如回路架构或系统故障的预防和控制。然后,您将创建一个验证计划和协议,例如,作为实践课程作业的一部分。最后,该课程涵盖了功能安全管理系统的要求及其在公司内部的实施。
我们在全球范围内开展同等水平的CEFS培训,并以多种语言进行培训。我们还为跨国公司及其分布在不同国家的员工提供培训。资格认证的培训总是由我们当地子公司的Pilz专家或我们的国际功能安全专家主持。
CEFS的目标对象为在安全控制系统方面负有特殊责任的机械制造商、设计人员和集成商。CEFS还专门针对那些每天负责新机器和现有机器安全的人员,例如:设计工程师、技术经理、安全工程师、安全控制系统的程序员、项目工程师、系统集成商。
CEFS资格认证还针对希望发展其员工专业知识的公司,以便有条不紊地扩展组织内的能力。CEFS提供全面的知识,使您能够按照功能安全要求实施工程项目,并考虑到所有相关的标准和法规。而您的员工可以获得所有关于功能安全管理系统的要求及其在公司内部实施的信息。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de