用于基于网络的可视化项目的PASvisu HMI软件

基于网络的HMI软件 - 自动化技术一览!

用于基于网络的可视化项目的PASvisu HMI软件

借助PASvisu,您可以从自动化项目的简单、最佳配置与可视化中受益。通过本地和远程访问获得全面、方便的设备状态总览!凭借最丰富的样式表,PASvisu以极具视觉吸引力的方式显示您的自动化项目。

借助 PASvisu ,您可以在单个项目中可视化来自各种来源的数据。为数据通信提供了最大的安全性。几乎所有控制器都可以通过 PASvisu 提供的各种连接选项来显示。来自Pilz的控制器或自动化系统(如 PNOZmulti 或 PSS 4000)通过直接连接与可视化软件交换数据。您还可以选择在单个可视化项目中一起显示所有数据,包括诊断选项。

面向所有解决方案的可视化软件

用于基于网络的可视化项目的PASvisu HMI软件

基于网络的可视化软件PASvisu的使用非常灵活,您可以很简单地将该软件纳入您现有的自动化基础设施中。PASvisu支持Modbus TCP通信协议或通过OPC UA-Server连接。因此,它可以与市场上几乎所有的标准控制系统一起使用。流程数据可以简单地交换。来自不同控制器的数据可以显示在同一可视化项目中。此外,数据显示几乎可以通过任何终端设备(如已集成在机器内的人机接口、外部PC或平板电脑)。您可以为您的工厂或机器提供最佳的可视化效果,而无需更换现有组件和系统。因此,基于网络的可视化软件PASvisu是一个成本优化的解决方案!

立即下载当前版本的PASvisu!

PASvisu:配置工具PASvisu Builder和PASvisu Runtime

基于网络的可视化软件PASvisu由PASvisu Builder和PASvisu Runtime组成。PASvisu Builder是一款基于HTML5的工具,用于简单、高效的项目创建。PASvisu Runtime有一个独立于设备使用的PC版本和一个用于Pilz HMI面板可视化项目的PMI版本。

 

PASvisu现在可对多个数据源进行可视化

对所有解决方案开放:简单地实施可视化项目

PASvisu包含配置工具PASvisu Builder和PASvisu Runtime
  • 可以与几乎所有标准控制器一起使用,处理和交换过程数据:PASvisu支持Modbus TCP通信协议以及通过OPC/UA服务器进行连接
  • 快速连接到所有集成了Modbus TCP作为通信协议的工业部件
  • 可通过最多样化的终端设备(如已集成在机器内的人机接口、外部PC、平板电脑等)显示数据
  • 在PNOZmulti或PSS 4000项目之间直接链接,以实现更快的数据传输 – 减少工程时间,因为不需要手动输入和分配变量
  • 使用贴片进行可视化 – 预先定义的GUI元素已经包括所有相关属性(如前缀、后缀和错误状态)
  • 通过工具内的自动过滤连接过程变量(无需手动创建变量)
  • 真正的客户端 – 服务器功能 – 远程维护可与现场操作分开进行

舒适直观:您从PASvisu中获益的方式

  • 加速项目:从工程设计和运行时间到维护
  • 可以设置其他语言,包括导出和导入功能
  • 数据记录变量并通过CSV文件导出
  • 高级趋势图块:显示记录的趋势,通过过去的时间进行针对性的过滤搜索并添加动态趋势线
  • 集成配方管理:通过存储变量值并将其添加到现有数据集,轻松定义您自己的配方。通过运行时将您自己的数据集上载到控制器。

数据通信和身份验证的安全性

数据通信和身份验证的安全性

PASvisu使用安全的客户端 - 服务器连接操作。因此 PASvisu Server中的数据被安全地复制到现场工厂可视化效果中。这可以通过在PASvisu Client,PASvisu Builder和PASvisu Server之间完全加密的数据流量来保证。

基于网络的可视化软件还提供强大的用户认证。只有授权用户才能登录到PASvisu服务器。

预安装软件的可视化面板

PASvisu非常灵活,可以通过各种终端设备显示数据—从预安装在机器中的人机界面到外部 PC 和移动设备 (如智能手机或平板电脑)。PASvisu也是与Pilz人机接口PMIvisu相结合的理想选择。操作终端配备高性能处理器,并预安装了已许可的PASvisu可视化软件,从而实现用户友好型应用。电容式显示屏有两个版本,每个版本有两种尺寸可选。

带有可视化软件的PMIvisu v8 – HMI面板
PMIvisu v807和v812为您提供了7“和12“的高性能可视化面板。使用PMIvisu面板和PNOZmulti小型控制器PSS 4000自动化系统,受益于专业的设备和机械可视化!

PMIvisu v7e诊断与可视化面板
选择PMIvisu v704e和v707e作为尺寸为4.3“或7“的成本优化诊断与可视化面板。利用PMIvisu v7e,您可以通过直接连接来查看和诊断小型PNOZmulti控制器的所有功能。

 

PASvisu完全适合可视化面板PMI v7e

连接PSS 4000自动化系统

基于网络的可视化软件PASvisu可与Pliz的PSS 4000自动化系统实现完美匹配。因此,控制软件 PAS4000 可轻松连接至可视化软件 PASvisu。它实现了控制器与可视化的完美契合——适用于机器生命周期的所有阶段。

连接PSS 4000自动化系统

将可配置安全小型控制器PNOZmulti与可视化软件PASvisu连接

现在可以直接将可配置安全小型控制器 PNOZmulti与可视化软件 PASvisu 关联。因此,可以使用软件的全部功能,包括诊断选项。快速重启有助于缩短停机时间!

轻松地将 PNOZmulti 连接到 PASvisu

PASvisu下载

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段