软件工具PNOZmulti Configurator

小型控制器PNOZmulti的原始安全回路配置工具

使用PNOZmulti Configurator在电脑上轻松创建安全回路。该配置工具为Pilz的小型控制器的项目设计、配置、文件和调试提供支持

在基于图形的、符合Windows®标准的用户界面上,您的 安全电路 的所有元素都可以用图标或选择菜单来表示。在配置安全回路时,可使用包括文档在内的在线帮助信息。完成后,软件工具将检查电路是否有错误源。

从PNOZmulti Configurator的软件10.9版本开始,即使在调试之前,也可以使用“仿真”功能测试已配置的用户程序。

为防止意外修改,可以对完全可配置的安全电路进行认证。您可以随时编辑、修改或扩展安全回路中未经认证的配置。只需在PNOZmulti Configurator中调用它们!您还可以打印配置并以文件形式使用。

优势一览

  • 软件具有预装配的已认证模块
  • 对配置进行轻松的可追溯的修改和调整
  • 简单、全面的诊断减少停机时间并提高设备利用率
  • 遵守各种自动化环境及不同通信系统的全球安全标准
  • 快速调试和极少的接线工作 – 眼见为实!

特性一览

进行配置而不是进行安全回路接线

  • 操作直观:创建您的安全回路非常简单
  • 可自由配置:所有输入和输出的参数只需在软件工具中点击几下就可以方便地设置。
  • 使用逻辑运算符将这些元素连接起来,通过拖放形成一个安全电路
  • 您可以在工作区选择所有的功能、逻辑和输出元素

自动错误检查,防止修改

  • 安全:软件工具检查创建的安全电路是否有错误来源
  • 保护:您可以对已完成的配置进行认证,从而保护其免受不必要的改变。
  • 灵活:你可以在任何时候编辑、修改或扩展未经认证的电路图
  • 简单:为了进行记录,只需打印输出回路图配置

关于PNOZmulti Configurator的问答

软件工具PNOZmulti Configurator第11版有哪些新功能?

软件工具PNOZmulti Configurator – 完整11版本现已推出,无需支付许可费用:

从版本11开始,在许可方面有了显著的变化:您现在可以使用软件工具PNOZmulti Configurator的“基础”功能 ,而无需任何许可成本。该软件可免费下载并用于自动化项目。“进阶”版软件组件仍需支付许可费用。

版本11的重大创新

  • 全新的、更高性能的软件体系结构
  • 支持Windows 64位系统
  • 精简产品系列:所有第二代基础单元,如 PNOZ m B0, PNOZ m B1,PNOZ m B1 Burner和新的基础单元 PNOZ m B0.1
  • 所有PNOZmulti 2扩展模块

版本11用于创建新的PNOZmulti 2项目以及打开和编辑现有的PNOZmulti 2项目。电力潮流,诊断,错误堆栈等通常可用于调试和维护。

更多信息:

安全小型控制器PNOZmulti Configurator版本11的宣传页

我可以继续在PNOZmulti Configurator中编辑现有的PNOZmulti Classic和Mini项目并将其迁移到PNOZmulti 2吗?

软件工具10.14 版,长期支持版本:

  • 包含PNOZmulti Classic和PNOZmulti Mini产品系列的硬件
  • 该版本可用于将PNOZmulti Classic或Mini*项目迁移到PNOZmulti 2
  • PNOZmulti Classic/Mini projects,打开、编辑项目
  • 现有许可证密钥可以使用

立即下载!PNOZmulti Configurator版本10.14

*产品系列PNOZmulti Classic和PNOZmulti Mini已于2024年12月31日停产。

有关停产的更多信息

在哪里可以找到有关PNOZmulti Configurator当前版本和旧版本的信息?

有关该软件工具当前版本及旧版本的所有信息PNOZmulti Configurator,均可在我们的中央更新页面上找到。除了发布说明外,您还可以在那里下载当前版本。

PNOZmulti Configurator更新和版本

PNOZmulti Configurator为什么需要三个密码?

三个级别的密码保护允许分级访问:

  • 1级:该密码允许您进行修改和保存。
  • 2级:该密码允许您查看程序,但无法对其进行修改。
  • 3级:该密码允许对某些模块进行修改,例如在调试期间仍可对这些模块进行调整。

PNOZmulti Configurator中示例项目的密码是多少?

密码 - 1级 1
密码 - 2级 2
密码 - 3级 3

 

我该如何读取和保存错误堆栈?

  1. 调用PNOZmulti Configurator中的错误堆栈;需要进行在线连接。
  2. 在错误文本字段使用鼠标右键,选择“显示”菜单下的所有项
  3. 然后,在“保存”下定义路径和文件名称,...
  4. ...保存并通过电子邮件发送给技术支持([email protected])。
  5. 文件*.mperr可使用任何文本编辑器(如Windows文本编辑器)显示。

我们的产品范围软件工具 PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator的许可证

从第11版本开始,软件工具PNOZmulti Configurator - 完整版的许可模式发生了重大变化:现在可以免费下载并使用该软件。“基础”功能可免费使用,并在自动化项目中不受任何限制。请注意,对于旧版本(10版本及以下),使用该软件可能仍需许可证密钥。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段