In Sud America la Direttiva per la sicurezza delle macchine più conosciuta e rilevante è la NR-12. In altri Paesi sudamericani valgono in parte leggi e Direttive diverse. I rappresentanti Pilz locali saranno lieti di fornire una valida consulenza per tutte le domande relative alla sicurezza delle macchine nel vostro Paese.
Leggi e Norme in Sud America
Leggi in Brasile
In Brasile il Ministero del lavoro supervisiona le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro. Queste si basano sul Diritto del Lavoro consolidato (Consolidation of Labor Laws, CLT), entrato in vigore con il Decreto Legislativo 5452 del 1 maggio 1943. Il CLT standardizza il Diritto del Lavoro in Brasile e regola quindi tutti i rapporti di lavoro individuali e collettivi. All'interno di questo Decreto Legislativo, le Normas Regulamentadoras (NR) stabiliscono le procedure giuridicamente vincolanti, quindi obbligatorie, per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Le NR sono per certi aspetti paragonabili alle Direttive europee, in quanto contengono determinate prescrizioni di legge che devono essere implementate nella prassi aziendale. Il loro ambito di applicazione viene attestato attraverso un rimando alle Norme. In tutto esistono 36 NR valide per la sicurezza, tra cui la NR-12 con prescrizioni concrete sulla sicurezza delle macchine.
Norme in Brasile
Il comitato brasiliano Associacão Brasileira de Normas Técnicas, ABNT) è responsabile della redazione e della pubblicazione delle Norme nazionali brasiliane. Le Norme nazionali (NBR) perlopiù derivano dalle Norme ISO e IEC esistenti, che spesso vengono acquisite integralmente senza alcuna modifica. In parte vengono acquisite anche Norme EN. In generale, a causa della globalizzazione e delle esigenze di mercato, le grandi aziende brasiliane adottano le Norme ISO/IEC prima che l'ABNT le abbia recepite nella legislazione brasiliana. Le Norme internazionali ISO/IEC vengono utilizzate spesso in aziende multinazionali o in alcuni settori dell'industria di processo, ad esempio nell'industria petrolifera o del gas.
Sicurezza delle macchine in Brasile - Norma Regulamentadora NR-12
La NR-12 è una Direttiva per la sicurezza delle macchine locale e vincolante, emanata per la prima volta nel 1978. Ma è solo con la 5^ rielaborazione nel dicembre 2010 che sono stati stabiliti requisiti completi per la sicurezza delle macchine. In linea di principio la NR-12 è disponibile gratuitamente solo in portoghese brasiliano. Dell'edizione 2010 tuttavia esiste una traduzione inglese non autorizzata, che quindi dovrebbe essere utilizzata solo nel contesto della versione in lingua originale. Struttura, contenuto e requisiti di sicurezza della NR-12 sono fortemente allineati all'Allegato I della Direttiva Macchine Europea DM 2006/42/CE, ma non assolutamente identici. A differenza della DM, la Norma NR-12 è rivolta direttamente agli utilizzatori di macchine brasiliani e non ai fabbricanti. Inoltre la NR-12, a differenza della DM, vale sia per macchine nuove che per macchine usate.
Tutti i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private e registrati al CLT devono osservare questi regolamenti. La NR-12 è stata redatta da rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei dipendenti brasiliani (sindacati), allo scopo di garantire che i requisiti di sicurezza di macchine nuove e usate rispettassero gli standard di sicurezza internazionali.
Scopo della NR-12
Lo scopo principale della NR-12 è garantire che unanuova generazione di macchine sia intrinsecamente sicura in tutte le fasi del ciclo di vita: trasporto, utilizzo, manutenzione e infine smaltimento. Allo stesso tempo la NR-12 prevede misure per l'adeguamento di macchine esistenti. La Norma stabilisce anche requisiti per operazioni di manutenzione pianificata, e per la rottamazione di vecchie macchine al fine di evitare la vendita di macchine obsolete che non siano state aggiornate in misura adeguata ai requisiti di sicurezza. I requisiti prevedono che una macchina, prima di essere rivenduta, debba essere ammodernata in modo da essere conforme agli attuali standard di sicurezza. I fabbricanti di macchine devono conoscere i requisiti speciali della NR-12 e implementarli in modo da evitare qualsiasi problema con il fornitore. Una fase critica è rappresentata dalla redazione della documentazione in portoghese brasiliano.
Whitepaper NR-12
In Brasile, la Norma Regolamentare NR12 disciplina la sicurezza sul luogo di lavoro. Il Whitepaper di Pilz contiene una panoramica sulle informazioni principali relative a tale normativa.
Download
Per maggiori informazioni sulla direttiva NR-12 consultate il Whitepaper di Pilz. Fare clic sul pulsante per eseguire il download e salvare il documento.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
America
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Messico: +52 55 5572 1300
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Regno Unito: +44 1536 460866
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Russia: +7 495 6654993
- Austria: +43 1 7986263-444
- Spagna: +34 938497433
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turchia: +90 216 577 55 52
- Portogallo: +351 229 407 594
- Danimarca: +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Irlanda: +353 21 4804983
Asia - Pacifico
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Giappone: +81 45 471 2281
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Singapore: +65 6829 2920
- Cina: +86 400-088-3566
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Thailandia: +66 210 54613