Sichere Kamerasysteme

Häufige Fragen (FAQs) zu den sicheren Kamerasystemen

Definition, Funktionsweise und Normen

Was ist ein sicheres Kamerasystem?

Ein sicheres Kamerasystem ist eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung, die auf Bildverarbeitung basiert und für sicherheitsgerichtete Anwendungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Überwachungskameras, die primär zur Beobachtung dienen, erfüllen sichere Kamerasysteme die Anforderungen der Maschinensicherheit. Sie erfassen und analysieren Bilddaten zuverlässig, um Gefahrenbereiche zu überwachen und bei Bedarf sicherheitsgerichtete Signale an die Maschinensteuerung zu senden. Damit schützen sie Personen vor Verletzungen und gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsvorgaben.

Wozu dienen sichere Kamerasysteme?

Sichere Kamerasysteme dienen der Absicherung von Gefahrenstellen an Maschinen und Anlagen. Sie überwachen Schutzräume, offene Zugänge oder komplexe 2D-/3D-Bereiche und erfassen detaillierte Informationen über einen gesamten Überwachungsbereich. Ein häufiger Einsatzbereich ist beispielsweise die Absicherung von Abkantpressen.

Wie funktionieren sichere Kamerasysteme?

Sichere Kamerasysteme arbeiten nach folgendem Prinzip:

  1. Bildaufnahme: Optische Sensoren erfassen den überwachten Bereich.
  2. Bildverarbeitung: Sicherheitsgerichtete Algorithmen analysieren die Daten.
  3. Objekterkennung: Unterscheidung zwischen Mensch und Material.
  4. Signalübertragung: Bei Gefahr wird ein sicheres Abschaltsignal an die Maschinensteuerung gesendet.

Welches sind die relevantesten Sicherheitsnormen zum Thema?

Für sichere Kamerasysteme gelten strenge Normen und Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise:

  • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Grundlegende Sicherheitsanforderungen
  • EN ISO 13849-1 – Performance Level (PL) für sicherheitsgerichtete Steuerungen
  • EN 61508 – Sicherheits-Integritätslevel (SIL) für elektrische/elektronische Systeme
  • DIN EN 954-1 – Kategorien für Sicherheitsfunktionen
Person hält ein Tablet mit leuchtendem FAQs‑Schriftzug – Symbolbild für Fragen und Antworten zu Produkten und Lösungen.

Anwendungsbeispiel sichere Überwachung von Abkantpressen

Telezentrische Kamerasysteme eignen sich für die sichere Überwachung von Abkantpressen, da sie Objekte immer gleich groß abbilden – unabhängig vom Abstand zur Kamera. Installiert werden sie an der Oberwange der Abkantpresse und fahren somit auf dem Oberwerkzeug mit.
 
Durch ständigen Datenabgleich zwischen der CNC-Steuerung der Abkantpresse, der sicheren Steuerung und dem mitfahrenden Kamerasystem ermittelt die sichere Steuerung zuverlässig die momentane Position des Oberwerkzeugs über dem Blech. Je nach Schutzfeldreichweite können auch Sonderpressen, wie beispielsweise Tandempressen, überwacht werden.

Die kamerabasierten Schutz- und Messsysteme erkennen selbst kleinste Fremdkörper im Schutzfeld zwischen Sende- und Empfängereinheit. Die Lichtstrahlen werden dabei über ein telezentrisches Objektiv vom Sender auf den Empfänger übertragen, der sich auf der gegenüberliegenden Seite der Abkantpresse befindet. Die Schutzbereiche sind vor, hinter und unter dem Werkzeug angebracht. So wird ein gefährliches Eingreifen beim Abkanten von jeder Seite der Presse verhindert.

Sichere Überwachung von Abkantenpressen

Weitere Informationen:

Neben Kamerasystemen kommen für die Gefahrenbereichsüberwachung hauptsächlich optische Sensoren wie Sicherheitslichtgitter und Laserscanner sowie radarbasierte Sensoren zum Einsatz. Hier erfahren Sie mehr zum Einsatz und Unterscheidung dieser Sensoren:

Gefahrenbereichsabsicherung mit nicht-trennenden Schutzeinrichtungen

Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Russland: +7 495 6654993
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Türkei: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332

Asien-Pazifik

  • China: +86 400-088-3566
  • Thailand: +66 210 54613
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409 444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld