La flexibilidad en la producción es hoy un requisito indispensable. Las máquinas y las instalaciones se amplían o reconvierten continuamente para responder a corto plazo a nuevas oportunidades de mercado. Muchas veces resulta también rentable la modernización o reconversión de máquinas antiguas. Aproveche el potencial del retrofit. Pilz es el referente para el asesoramiento sobre la transformación o la certificación de modificaciones de máquinas e instalaciones. En el caso de Retrofit sigue rigiendo: la seguridad de la máquina tiene que seguir estando asegurada.
Retrofit con Pilz
Modernizar, ampliar y actualizar las máquinas.
El retrofit permite utilizar las máquinas antiguas más tiempo
La reconversión de las máquinas con tecnologías de última generación le permitirá aumentar considerablemente la productividad. Se trata de una medida necesaria para evitar las deficiencias de seguridad que pueden producirse en máquinas e instalaciones que llevan mucho tiempo en servicio. Las medidas de protección pueden estar anticuadas y ser manipulables. Otras veces es la tecnología de control y accionamiento la que está obsoleta, en tanto que los componentes mecánicos siguen estando intactos.
Ahorro de costes mediante retrofit
Mediante procesos de retrofit debidamente planificados y realizados pueden equiparse máquinas antiguas con la más moderna técnica eléctrica, de control y de seguridad. Los costes son claramente inferiores que una nueva inversión. El retrofit no solo hace que la máquina vuelva a ser segura, sino que aumenta también su productividad y disponibilidad. La reconversión se amortiza en poco tiempo al retomar la producción un ritmo racional y sin interrupciones.
Pilz le asesora en la modernización de sus máquinas e instalaciones
En caso de un Retrofit emprendemos para usted un análisis exhaustivo de técnica y sistema. Una vez obtenidos los resultados podrán decidirse los elementos que compondrán el retrofit. Deberán tenerse presentes e implantarse posibles modificaciones técnicas que garanticen un funcionamiento seguro y eficiente, así como las Directivas y normativas aplicables. La reconversión de una máquina conlleva generalmente una nueva estimación de riesgos y un nuevo Marcado CE.
Pilz se ha especializado en este servicio. Coordinamos con la empresa usuaria la elaboración de los requisitos, inspeccionamos el estado efectivo de la maquinaria en el marco de la evaluación de seguridad y desarrollamos un concepto para la transformación de la máquina.
Automatización segura con Pilz
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es