Con PSENscan ya es posible la supervisión productiva de superficies en zonas con alimentación de material y a escasa distancia de varios escáneres láser.
22 abr 2021
Escáner láser de seguridad PSENscan: la manera de que la supervisión de superficies sea realmente productiva.
Los PSENscan son los maestros del muting dinámico parcial
Los escáneres láser de seguridad PSENscan tienen muting dinámico parcial. Es decir, es posible tanto el muting parcial como el cambio de las zonas de seguridad. La función se utiliza en la alimentación de material, para poder desplazar el producto transportado en determinadas condiciones predefinidas dentro de la superficie de protección sin que se produzca la parada de la máquina. Además de la protección del operador, de este modo se garantiza también un alto grado de disponibilidad.
La codificación procura un "vecindario sin perturbaciones"
También la nueva codificación de haces de PSENscan trae ventajas: excluye interferencias entre dispositivos cuando en una instalación trabajan dos escáneres láser que no están conectados en serie. De esta manera, es posible operar en un espacio estrecho dos escáneres láser de seguridad utilizados independientemente uno de otro. Esto aumenta la disponibilidad de la instalación y reduce el tiempo de producción.
Más información:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es