自动化公司Pilz将在interpack 2023国际包装展览会(04.05.2023 - 10.05.2023)上以“灵活的工业安全与信息安全自动化解决方案”为口号,展示面向未来的技术,提高包装自动化的产品安全性。展台的重点是传感器技术、控制技术和操作及监测解决方案,以及用于一级、二级和终端包装的产品,还有网络 - 工业安全网桥防火墙专为包装行业定制的咨询和服务包使我们在展会上的表现更加完美。
奥斯菲尔登, 2023年3月7日
Pilz在2023年国际包装展上,18号馆/B02 - 关注工业安全和信息安全 - 自动化带来更大的包装安全
Pilz在杜塞尔多夫的一个亮点是:通过TÜV SÜD认证的解决方案,用于包装机器上纸板进料的安全监控。另一个主题是智能包装4.0,以及如何将数字化用于食品、药品和非食品项目的包装,使之受益。凭借Pilz智能工厂模型,参观者可以现场体验如何安全、灵活地生产个性化产品。
二级包装 – 简单地解决了安全装盒
Pilz的智能自动化概念之一是二级包装领域的安全纸板进料,它不仅使包装线更安全,而且更容易操作。经TÜV SÜD认证的解决方案是为中小型机器设计的,并提供两种安全控制器作为评估单元供您选择 - 小型控制器PNOZmulti 2用于通过软件工具配置的应用,而模块化安全继电器myPNOZ用于批量大小1的进料解决方案。杜塞尔多夫的专家们将介绍这种灵活、经济的安全解决方案如何在规划、项目配置和调试期间节省时间和成本。
安全包括访问
工业4.0已经进入包装行业。智能联网和定制化是智能工厂的指导主题。这需要先进的自动化和安全概念,其中包括工业安全和信息安全,从而也保证产品安全。考虑到这一点,Pilz将在国际包装展会上展示其识别和访问管理(I.A.M.)解决方案,用于在包装机和机器池中实施全面访问管理。
用于维护等的数字化解决方案
作为安全访问管理的综合解决方案,I.A.M.还能实现安全操作模式的选择:在杜塞尔多夫,自动化公司将展示高效的数字“key-in-pocket”维护保障系统,该系统以访问许可系统PITreader和Pilz控制技术为基础。它可以防止在危险区域仍有人执行维护工作时的机器意外重启。在进入工厂之前,一个或多个经授权的操作人员使用他们的个人应答器进行认证,并分配一个个人安全ID,该ID集中存储在安全控制器中。这可防止机器被篡改,并防止操作员意外重启。
与使用机械钥匙的维护保障系统不同,操作人员可以通过任何安全门进入或离开工厂。因此,“key-in-pocket”提供了更大的灵活性,并在维护期间节省了时间。Pilz通过PITreader卡单元为公司和用户提供了更多的灵活性,带有卡片或贴纸形式的RFID应答器的操作员可以用它来识别自己。
保护包装过程的防火墙
IT和OT(操作技术)网络的使用意味着包装机需要额外的保护,例如在装瓶厂。在展会上,Pilz还将展示工业安全网桥防火墙,该防火墙可保护控制网络免受未经授权的访问所造成的篡改。它监控PC和控制器之间的数据流量,并报告对控制项目进行的任何未经授权的更改。因此,它可以保护下游的控制器免受基于网络的攻击和未经授权的访问。这保证了产品的高安全性,这在药品和食品包装中是一个特别的要求。
机械指令及更多信息:Pilz提供支持
为了获得安全、合法的机器,机器制造商必须了解相关标准并加以应用。这包括国际适用的联锁装置标准EN ISO 14119的要求。Pilz展台的参观者可以了解其他制造商和使用者需要考虑的标准。安全自动化专家在包装机的整个生命周期内提供定制支持,从风险评估到安全验证,包括国际合规性评估。
有关展会的更多信息请点击此处
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 - 158
电子邮件: publicrelations@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334