通过TÜV-SÜD认证的安全解决方案,可以安全地监控包装机上的纸板进料,现在这一过程被设计得安全和高效。该解决方案包提供了两种安全控制器可供选择:一种是用于通过软件工具配置的应用的小型控制器PNOZmulti 2,另一种是用于批量大小为1进料解决方案的安全继电器myPNOZ。每个进料装置增加两个光学传感器。该解决方案符合性能等级(PL)d和类别(Cat.)该系统符合EN ISO 13849-1的类别3标准或IEC 62061的SIL 2标准,并确保最大限度地减少停机时间和提高生产率 - 提高二级包装行业的效率。
奥斯菲尔登, 2022年4月28日
Pilz提供经TÜV-SÜD认证的解决方案,用于安全监测包装行业的纸板进料 - 有效保护纸板进料
Pilz新推出的经认证的安全解决方案可监控二级包装领域的中小型机器。认证可在设计、配置和调试期间为用户节省时间。通过TÜV-SÜD认证的安全解决方案,甚至可以轻松实现与现有应用的整合和改造。因此,应用可以随时灵活地进行个性化调整。同时,不需要额外的保护措施,如安全栅栏或类似的防护措施,因此可以更有效地利用空间。
具体应用决定使用情况
对于功能范围较小的机器,软件包包括模块化安全继电器myPNOZ:量身定制的批量大小1的解决方案可以通过即插即用立即使用,并可作为预配置的单元。小型控制器PNOZmulti 2可用于更大规模的项目。有了它,安全的自动化项目可以通过图形化的配置软件工具灵活地实施。更重要的是,如果需要,只需一个基本单元就可以同时监控两个纸板库。
两个安全控制器都监控光学传感器 - 直接安装在进料口上 - 记录纸板箱的状态。此外,还可以实施紧急停止、安全门或光幕等其他安全功能。
关于安全包装自动化的更多信息,请点击这里
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
公司和技术资讯
电话: +49 711 3409 - 158
电子邮件: publicrelations@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334