新的安全卡PMCprotego S3扩展了驱动器集成的安全运动解决方案PMCprotego DS,进一步增加了符合EN 61800-5-2标准的安全运动监控功能。有了这些功能,现在可以通过工程工具PASmotion预先灵活地单独配置特定应用的错误反应。这减少了机器的停机时间,因此,尽管安全要求多样化,设备仍能实现较大的生产力。这保证了设备的高可用性。
奥斯菲尔登, 2021年10月5日
新的安全卡PMCprotego S3扩展了Pilz的驱动集成安全运动解决方案PMCprotego DS - 每次都是安全的驱动器反馈!
附加的安全运动监测功能包括安全监测方向(SDI-M)、安全监测增量(SLI-M)、安全监测速度(SLS-M)以及安全监测操作停止(SOS-M)、安全监测位置(SLP-M)和安全监测速度范围(SSR-M)。
得益于新的功能,PMCprotego S3保证了在工程的更大灵活性。
安全功能与安全通信提供灵活性
PMCprotego S3上的安全快速通信是通过实时以太网SafetyNET p RTFL进行的。现在,这也使得应用中所有配备了安全卡的驱动器之间能够安全地交叉通信。安全卡SafetyNET p RTFL上的输出也可以虚拟使用:这种使用的灵活性减少了布线工作,从而节省了硬件成本。
完整的开放式包装节省了精力
通过SafetyNETp,现在也可以将驱动集成的解决方案直接连接到可配置的小型控制器PNOZmulti 2。更重要的是,它对市场上流行的电机类型和反馈系统是开放的,也支持通过EtherCAT和Profinet的标准通信。因此,我们提供了一个完整的开放式软件包,包括一个安全驱动解决方案和安全控制器,可以很容易地纳入到现有的应用中。这种开放性为机器制造商提供了高度的灵活性,从而节省了额外的工作量和成本。
工具加速调试
为了快速调试,工程工具PASmotion不仅提供安全卡的参数化,而且还在一个工具中配置伺服放大器和运动控制器。使用经过认证的模块,用户可以在工程工具中快速组装“他们的”功能:模块可以轻松链接和组合,此外,输入和输出可以单独分配。虚拟输入和输出也可以通过SafeetyNET p RTFL进行映射,而物理输入和输出可以映射到图形编辑器中的安全功能,从而节省更多时间。这样,用户就获得了他们各自的驱动解决方案,并得到了灵活、直观的配置支持。这可以节省时间并保证快速调试。
一站式驱动配置
Pilz还提供完整的工程设计和服务,包括PMC系列(Pilz Motion Control)的解决方案。这适用于新工厂和现有工厂 (改造)。Pilz完整的一站式软件包较大限度地减少了花在整体驱动配置上的时间。因此,可以更轻松地调试设备 - 例如,在包装技术中有大量的轴需要安全协调。机器制造商和运营商都能从特定应用的快速整体解决方案中受益,从而节省时间和成本,提高整体生产力。
更多信息,请访问:这里
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 - 158
电子邮件: publicrelations@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334