Pilz的3类安全光幕PSENopt II是一款获得总部位于美国诺斯布鲁克的全球测试组织Underwriters Laboratories(UL)批准的光幕。认证确认安全光幕符合美国和加拿大的国家安全标准。这对机器制造商有好处,特别是如果他们出口到这些市场。
奥斯菲尔登, 2021年8月12日
来自Pilz的安全光幕PSENopt II:通过美国和加拿大的UL认证的3类光幕 - 为3类光幕打开市场!
3类PSENopt II安全光幕已经成功通过了安全科技公司UL的认证程序。UL认证支持公司和用户向北美市场推出其产品和系统。当地客户会受益匪浅,因为调试可以更快地完成。
自2016年以来,唯一一款符合3类应用的
3类安全光幕PSENopt II,可轻松实现性能等级d(PL d)应用。这最终可以节省成本,因为不需要超大尺寸。
独一无二,涵盖抗震功能
安全光幕产品系列PSENopt II确保了对生产过程的安全干预。根据不同的要求,PSENopt II安全光幕提供手指、手和身体的保护,符合EN/IEC 61496- 1/-2 “机械安全-电敏感防护设备”。此外,Pilz的安全光幕是目前市场上少有的配备了50g抗震性的光幕。因此,极耐冲击的光幕非常适合恶劣的工业环境。它们提供了生产安全性,特别是在机器人应用以及包装机器和压力机上。因此,PSENopt II单元在使用点方面提供了更大的灵活性。
结合Pilz的控制技术 — 例如安全可配置的小型控制器PNOZmulti 2 — 安全光幕PSENopt II代表了所有行业和应用领域的安全、经济和完整解决方案。
更多信息,请访问:这里
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 - 158
电子邮件: publicrelations@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334