为了在恶劣条件下进行安全保护区监控,Pilz产品组合现在包括用于安全雷达系统PSENradar的另一个传感器:新型雷达传感器PSEN rd1.2可用于Cat.3/PL d也可以安全地保护机械手的应用。与同样新的分析单元PSEN rd1.x I/O PN结合使用,现在更容易将安全雷达系统纳入现有的应用,从而优化调试。安全雷达系统可用于任何光电传感器不适用的地方。尤其在木材加工,矿物和钢铁加工/重工业以及运输和物流行业等恶劣应用条件下,PSENradar与可配置的小型控制器 PNOZmulti 2 配合使用,代表了安全、完整的保护区监控解决方案,包括符合性评估。
奥斯菲尔登, 2021年9月23日
Pilz提供了新的雷达传感器和分析单元,用于安全保护区监控 - 安全保护区监控,包括机器人监控!
安全雷达系统中新的PSEN rd1.x I/O PN分析单元除了现有的接口外,现在还提供以太网和Profisafe接口。因此,当安全雷达系统被纳入到现有的应用中时,它可以有更多的用途。它还可以生成更多的区域集。这使得配置更容易,并确保更多的工厂可用性。
新型传感器可提供更高的安全性
PSEN rd1.2是对安全雷达系统PSEN rd1.1中现有雷达传感器的补充。相比之下,它有一个双通道结构,使高级保护达到性能级别(PL)d Cat.3.因此,新的雷达传感器可用于安全性要求更高的应用。这种雷达传感器安装在三个轴上,由于围绕X轴和Y轴的旋转,垂直天花板安装也是可能的。所以,PSEN rd1.2可以快速、灵活地安装和实施。它也可以更快地进行调试。
同时,新的雷达传感器PSEN rd1.2提供了5米的工作范围,以及垂直20°或水平20-100°的狭窄开口角。另一个好处是,新传感器的开启角度可按10°增量进行配置。操作范围和开启角度的灵活性和适应性使应用能够快速和单独安排。这也有助于提高可用性。
类别安全,涵盖了机器人技术
由于其类别3设计和至多5米的工作范围,新的雷达传感器也可用于机器人技术应用。该系统解决方案所涵盖的安全相关功能包括区域监控,即一旦违反危险区域,机器就会立即进入安全状态。此外,还有防止侵占保护区后的保护。这可以防止机器在危险区域内仍有人的情况下自动重新启动。因此,可以避免停机,保证机器人应用的可用性。
通过实践学习节省了时间
安全雷达系统的自学背景功能也是全新的,可以在操作过程中在警告或保护区域内进行更改。例如,这包括存放工具箱或材料废物。示教模式可确保不会将其评估为入侵保护区,从而进行调试。不需要新配置。当追溯更改时,用户可以更灵活地处理物料流,从而节省设置应用程序时不必要的额外工作量。
完整的雷达解决方案,包括合格评估
对于恶劣应用条件下的保护区监测,Pilz提供了完整的一站式服务解决方案,从风险评估到系统实施和整机合格评估。作为这项服务的一部分,用户也会收到包括合格评估在内的雷达解决方案。通过与可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2配合使用,可以在恶劣条件下提供安全、经济、全面和完整的区域保护监控解决方案。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 - 158
电子邮件: publicrelations@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334