可配置小控制器 PNOZmulti2 的软件工具PNOZmulti Configurator 10.13 版软件提供了用于简单配置安全用户程序的新功能块。该封装包括用于光幕应用的新 L 型屏蔽块,用于安全门解决方案和监控模拟量功能的新逻辑功能块,以及用于更全面编码和 / 或解码的模块。
奥斯特菲尔登, 2021年3月16日
小型控制器PNOZmulti 2:软件工具 PNOZMulti Configurator 的扩展 - 新功能块 实现高效自动化
新的要素和扩展模块确保了安全功能监控的不同要求能够以更高的效率实施。
作为物流应用的突破性功能块
在材料只能沿一个方向运输的情况下,也可以使用光幕:从 10.13 版开始,可以通过 PNOZMulti Configurator简单安全地创建这些L型屏蔽功能。在当前版本中,此功能可在屏蔽功能块中使用,提供 L屏蔽的所有功能,如禁用 / 激活光幕和控制屏蔽指示灯。因此,物流中的光幕应用(如监控输送机和货盘,控制包装物的流出)可以通过 PNOZmulti 2 实现,其方式更适合特定应用,因此更具生产率和经济性。
用于防护锁闭的逻辑块
PNOZmulti 2 还提供了更加方便的安全门解决方案,与 Pilz 的 安全门系统PSENmlock 配合使用:用于配置安全门系统 PSENmlock上的安全门锁止信号序列的新逻辑块意味着此类解决方案的实施现在更加容易。用户可以节省成本和精力,因为在控制双稳态(双通道操作)安全门系统时,无需复杂的参数设置。
更高效的监控模拟量
“数学”功能增加了模拟值乘法和模拟值除法,用于监控模拟功能。因此,对于由多个模拟传感器组成的应用,甚至更复杂的计算也可以简单明了地进行。
新的组织块功能意味着现在还可以全面,统一地管理流程,温度,压力或其他模拟值的监控:从联合观察到合理性和补偿,例如容器装填时间。用户可以从更灵活的计算中受益,从而节省时间。
用于编码和解码的新功能逻辑块
还有两个新的数字编码器和数字解码器逻辑功能块,用于对输入信号和 / 或输出信号进行编码和解码。因此,输入信号可以编码和 / 或解码为输出信号,即它们可以转换为二进制编码值,反之亦然。因此,具有编码安全输入或输出信号的连接设备可以非常快速,简单地进行监控或控制,从而节省工作和时间。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 - 158
电子邮件: publicrelations@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334