CE标志

如果设备具有符合EN ISO 954-1的类别3的“安全停止”功能,可以假定它是一个经验证的、平均无故障时间为50年的符合EN ISO 13849-1标准的组件吗?

不能依据EN ISO 9549-1的类别分类为符合EN ISO 13849-1的“经验证的组件”的组件直接分类。但能安全地假定,在安全术语中,这些部件甚至可以被认为比“经验证的”更好,因为类别3能针对极可能发生的错误提供比类别1更高级别的保护。

结论:假设它是一个“经验证的组件”是完全有道理的。然而,如果没有来自制造商的基于3类规范的更深入的信息,则可以假定最大平均无故障时间为10年。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?