安全相关设备

当机械制造商分包电气设计时,如何责任分工?

客户和承包商的责任载入合同。

谁编制风险评估?分包商可以要求机器制造商来编制吗?
根据机械指令2006/42/EC的要求,风险评估必须作为设计过程的一部分。在这种情况下,分包商必须要求进行风险评估,以便按照风险评估的要求进行电气设计。


如果你仔细考虑,分包商(电气设计)不能真正进行风险评估,因为他不熟悉机器。必须进行风险评估,以使电气设计能够正确实施。
可以委托第三方生产文件,但这必须在合同中澄清。

分包商如何处理由于机械缺陷(例如保护外壳缺失或类似情况)而无法实现适当安全理念的情况?
电气设计工程师只能使用提供的文件(风险评估和安全理念)生产设计。如果后来出现缺陷,那么客户负责承担额外的费用。一般来说,电气公司对机器不熟悉,所以它只能参考它提供的文档。

不幸的是,经常发生的情况是,分包商没有收到必要的文件,因此由于在机器投入使用时需要额外的工作和修改而产生沉重的成本。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?