操作安全

机械有标准检查周期吗?

法规没有规定机械检查频率的任何普遍有效的规格。事实上,这是没有意义的,因为机械具有多样性和各种相关的要求。

检查频率应由操作员根据以下规范单独定义:必须制定书面危险评估,在其中定义类型、范围和时间间隔(根据§3BetrSichV)。另外还有更短检查周期的潜在需要,例如由于具体的操作条件,这必须在危害评估的范围内进行检查。也可以考虑更长的检查周期 - 前提是危害评估表明这是适当的。

基本上,应衡量设备和机械的检查周期,以便可以及时发现可能发生的任何缺陷(§5BGV A3)。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?