标准专业知识

“新”标准EN ISO 12100有什么变化?

标准EN ISO 12100:2010“机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险降低”已自2011年8月4日起列入欧盟官方公报。因此,自该日期起,“合规性推断”已适用于本标准。

EN ISO 12100:2010 - 机械安全的核心标准
EN ISO 12100:2010标准源于EN ISO 12100-1,EN ISO 12100-2和EN ISO 14121-1的合并; 今天它代表了机械安全的核心标准。然而,直到2013年11月30日,合格推断仍然适用于统一标准(EN ISO 12100-1,EN ISO 12100-2,EN ISO 14121-1)。

没有技术变化
出版物ISO/TC 199 N 833指出,没有技术变化与三个标准的合并有关。技术更改仅限于与修订的机械指令2006/42/EC相关的内容。因此,对于新标准,现有文件(例如风险评估,C类标准)不需要更新。

减少冗余和简化应用程序
整合到一个标准减少了冗余,旨在使标准变得更容易应用。出版物ISO/TC 199 N 833中的表格显示了“旧”标准的哪些部分是EN ISO 12100:2010的哪些部分。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?