根据机械指令(MD)2006/42/EC和相关标准,如果机器可以具有多种操作模式和/或控制顺序,则必须始终存在操作模式选择开关[OMSS],这需要不同的安全等级。
以下最低要求适用于OMSS:
- 每个开关位置可以专门地使能一种操作模式
- 单独操作OMSS不能启动设备/机器运行
- 所选的操作模式必须覆盖设备/机器上的所有其他控制功能,例外情况如下:急停/紧急关闭
对OMSS的安全评估没有明确规定的机械指令和相关标准。一些产品相关标准(C类标准)在这里是例外。然而,“每个开关位置只能启用一个操作模式”的要求只能通过OMSS的安全评估来满足。由于标准控制器不能在安全性方面被分配一个类别,它也不能安全地评估OMSS。