在3月10号开幕的SIAF广州自动化展上,皮尔磁秉承着“We Automate Safely,我们提供安全的自动化”的理念,再次为观众带来了全新的自动化解决方案。
2019年3月25日
皮尔磁2019年SIAF广州自动化展回顾
适用于任何规模的自动化安全控制
本次展会上皮尔磁展出了明星产品:安全技术标杆产品安全继电器,可配置安全技术的先驱PNOZmulti控制器,和适用于工业4.0的自动化系统PSS 4000。
PNOZ 安全继电器则可以监控急停按钮、安全门、光障、光栅、双手控制装置、压敏地毯、速度和静止等许多其他安全功能。
可配置小型控制器PNOZmulti 主要用于实施多种安全功能,用户可以简单而灵活地保护人和机器的安全。
使用PSS 4000自动化系统,用户可以进行个性化配置,以满足实际要求。用户能够使用各种性能等级的控制系统、丰富的 I/O 模块和可视化及工程软件完成配置。
安全、开放、高产的驱动技术
皮尔磁展示了从控制器操作到高动态响应的驱动器,全面的运动驱动技术解决方案。皮尔磁的伺服驱动技术拥有开放的模块化驱动理念,无论用户的需求是全新安装还是设备改造,都可以轻松地将个性化组件或完整系统集成到现有系统环境。
高灵活性的智能传感技术
皮尔磁提供各种符合国际标准,并且经过认证机构测试的安全传感器。本次展出的传感器包括:能在固定和移动区域监控范围内实现多样化应用的安全激光扫描仪PSENscan;可以用在需要实施无障碍安全理念所有工业领域的PSENopt光栅;以及全球首创的提供带集成开关功能的压敏安全地毯PSENmat。
持续不断的创新产品
皮尔磁作为自动化技术领域最具创新精神的公司之一,在本次展会上也带来了多款新品:
PNOZ m EF safetyNET安全通信模块,可以帮助用户可以通过安全实时以太网 SafetyNET p 关联多达 16 个PNOZmulti 2基础单元。
SecurityBridge工业安全网桥,能够保护例如PNOZmulti安全控制器和PSS 4000系统免于非法误操作,同时有效杜绝非法数据监听和盗用,从而保证用户的员工安全性以及机器设备的可用性。
PSENmag VA不锈钢非接触式磁性安全开关,符合ECOLAB认证,且防护等级达到IP67/IP69K,很适合用在污垢重,又对清洁要求十分严格的区域(比如食品行业)。除此之外,它还具有耐高温和耐寒性,它出色的抗冲击和防腐蚀能力也适应于机床行业。
SDD安全设备诊断系统,使客户能够轻松调用皮尔磁安全设备上丰富的诊断数据。非安全相关的数据诊断响应时间小于1秒,这有助于减少客户现场的维修操作,同时还能有效提高终端用户机器的使用率,并缩短的停机时间。这款产品,目前在包装,机床等行业都有相关的应用。
PITgatebox 按钮单元,按钮单元采用了超薄设计,各种不同的按钮、钥匙开关和急停按钮组合的预配置版本为实际应用提供了灵活性。
PSENmlock安全门系统,可以为人员和过程保护提供安全联锁和安全防护锁定,可用于最高安全等级PL e级及以下应用。该开关特别适用于带危险超程且安全防护锁定级别要求高达PL d或PL e的机器。凭借 7500 N 的保持力,PSENmlock 安全门系统能够阻止防护装置意外打开,极大程度确保安全。得益于可选逃生释放装置,PSENmlock还可以用在危险区视野不佳的机器的可出入门上。
皮尔磁作为安全自动化的专家,凭借丰富的、以安全为核心的自动化解决方案开发经验,能够为用户提供个性化的整体技术方案和服务支持,保护人、机器和环境的安全。
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn