Юрген Буковски, старший менеджер, отдел консалтинга и обслуживания
Остфильдерн, 22 июл. 2026 г.
Обеспечение соблюдения нормативных требований с помощью MYZEL
(«Возможны изменения»)
Как обеспечить внедрение и соблюдение установленных законом требований к машинному оборудованию на протяжении всего его жизненного цикла? Производители и операторы машинного оборудования должны заняться решением этой проблемы уже сейчас, поскольку Машинный регламент ЕС 2023/1230 вступает в силу 20 января 2027 года. Это также выдвигает на первый план вопросы информационной безопасности в промышленности и цифровизации. Оба этих аспекта в будущем потребуют системного подхода и полного документирования.
Изменения и новые положения Машинного регламента по-разному затрагивают интересы производителей и операторов. В случае производителей основное внимание уделяется разработке машинного оборудования, соответствующего нормативным требованиям и обеспечивающего безопасность. Они с самого начала учитывают аспекты безопасности как с технической точки зрения, так и в плане документации. Операторы, в свою очередь, несут ответственность за безопасность эксплуатации, — они должны правильно использовать системы, проводить обучение сотрудников и соблюдать установленные процедуры. Производитель закладывает основу; оператор обеспечивает ее поддержание на протяжении всего срока службы оборудования.
Тесное сотрудничество для повышения уровня безопасности
Законодатель требует от операторов и производителей подтверждения того, что они контролируют весь жизненный цикл оборудования — от проектирования, эксплуатации и технического обслуживания до вывода из эксплуатации, включая работу с программным обеспечением и его обновлениями. Таким образом, акцент смещается с одноразовой сертификации на непрерывное соблюдение требований. На начальном этапе жизненного цикла на основе оценки рисков определяются и внедряются соответствующие меры безопасности. Кроме того, в отчете об оценке информационной безопасности теперь указаны меры, необходимые для достижения целей оператора в области обеспечения информационной безопасности. В будущем потребуется более тесное сотрудничество между производителями оборудования и операторами, чтобы привести техническую документацию, механизмы обеспечения безопасности и защиты данных, процессы обновления и оценку рисков в соответствие с требованиями Машинного регламента.
Контроль за общими сведениями о ходе производственных процессов
Опираясь на многолетний опыт в области маркировки CE, эксперты компании Pilz в сфере безопасности помогают как производителям, так и операторам с самого начала соблюсти требования к безопасности и защите данных. Чтобы обеспечить быстрый доступ ко всем требуемым документам из единого источника, весь процесс проверки соответствия и сопутствующая документация подробно фиксируются. Производитель может самостоятельно определять, в каком объеме он передает техническую документацию оператору.
Но как обеспечить непрерывное соблюдение необходимых требований после успешного ввода системы в эксплуатацию? Руководители производства, инженеры охраны труда или высшее руководство — те, кто отвечает за производство и безопасность, ежедневно сталкиваются с необходимостью иметь общие сведения о работе оборудования и персонала.
Цифровая документация с дополнительными преимуществами
Все больше растет потребность в структурированном управлении документами и разрешениями. Это в равной степени относится к организации, процессам, квалификации и ИТ-безопасности. Без комплексного управления активами, учитывающего нормативные и правовые аспекты, практически невозможно на повседневной основе реализовывать принцип «информационная безопасность за счет проектирования» и обеспечивать подтверждаемое соблюдение требований безопасности. Ответственные лица должны в полном объеме документировать квалификацию персонала, результаты проверок, периодичность технического обслуживания, историю изменений, подтверждающие документы и права доступа — по всем объектам и системам. Перечни в Excel и бумажные файлы больше не справляются с поставленной задачей; они подвержены ошибкам, становятся исключительно важны при аудите и замедляют работу в случае инцидента.
Платформа, объединяющая человека и машину
Компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, предлагает решение для удовлетворения этих возросших требований — платформу MYZEL Lifecycle Platform, представляющую собой решение «программное обеспечение как услуга» (SaaS) для человека и машины. MYZEL объединяет данные о персонале и оборудовании в единой системе и привязывает к ним соответствующие продукты разработки (инструкции, оценки, валидации, декларации соответствия, графики технического обслуживания, записи об обучении). Это означает, что вы можете отслеживать статус соответствия требованиям в режиме реального времени. Основой платформы является myCore. Именно здесь пользователи настраивают свое машинное оборудование и хранят всю необходимую информацию в одном месте. Любые несоответствия, отсутствующие данные или истекающие сроки, касающиеся защищаемых активов (машинное оборудование, данные, персонал), сразу же отображаются на панели инструментов. В результате платформа предлагает общие сведения о аспектах, критически важных для безопасности, и выделяет области, требующие принятия мер. Файл регистрации выполняемых действий также фиксирует каждое действие, совершаемое в системе, что обеспечивает возможность его отслеживания.
В целях соблюдения требований Машинного регламента производители и операторы могут использовать MYZEL в качестве общей платформы: производитель или консалтинговая компания, такая как Pilz, могут использовать ее для передачи документации на машинное оборудование оператору. Компания Pilz предлагает оптимальное сочетание услуг и дополнительного программного обеспечения в виде комплексного пакета, помогая производителям и операторам на пути к непрерывному соблюдению нормативных требований. Функция импорта позволяет легко переносить информацию в MYZEL, что делает централизованное ведение документации доступным с самого начала жизненного цикла оборудования и позволяет беспрепятственно продолжать этот процесс.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]