机械的安全机械设计原则
机械指令的附录I定义设计安全相关机械基础的五个步骤:
1.定义机械限制。这包括预定用途和任何可合理预见的误用。
2.识别危险,包括机械产生的危险和相关危险情况。
3.估计风险,考虑潜在健康伤害或损害的严重程度及发生概率。
4.评价风险,目的在于确定根据本指令目标是否需要降低风险。
5.消除危险或按照1.1.2(b)小节确立的优先级顺序,通过实施防护措施,降低这些危险的相关风险。
安全机械设计的指令与谁相关?
按照机械指令条款,机器制造商必须执行风险评估,以便识别与其机器有关的所有危险。然后,他必须结合评估进行设计和制造。
如果根据机械指令条款运营者相当于制造商,那么这个要求同样适用于运营者。例如,机器互联或机械升级并在工艺上发生实质性改变时,运营者就成了制造商。
符合 EN ISO 12100 的风险评估和风险减少
EN ISO 12100说明了风险评估方法。风险评估包括风险分析和风险评价。
标准 | 标题 |
---|---|
EN ISO 12100 |
机械安全 一般设计原则。风险评估和风险降低 |
更多信息:
技术支持
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn