通过最小距离实现有效防护

最小距离

规定危险区和防护装置之间的最小距离,避免人员发生危险。使用最小距离可避免人体部位受到挤压。

最小距离由两个值决定:

  • 步行/手部速度乘以系统响应时间以及
  • 一个附加值,取决于危险区的高度和防护装置的高度。这个附加值最大可以为1200 mm。

机械中最小距离标准

标准 标题
EN 349 机械安全
最小距离-避免人体部位受到挤压

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn