限制接近的可调式防护装置

限制接近的可调式防护装置

接近危险区不能完全禁止时,可使用可调式防护装置。例如,对于钻孔机钻头或圆锯片来说就是这种情况。根据所涉及的工作类型,防护装置必须可手动或自动调节,且无需使用工具就能轻松调节

防护装置必须可轻松调节,避免由于调节太复杂,操作人员使其处于最大打开位置。防护装置必须不能极易拆卸。

限制进入的可调式防护装置标准

标准EN 953 (ISO 14120)非常重要,它描述了在欧洲对防护装置的要求。

标准 名称
EN ISO 14120 机械安全
防护装置。固定和可移动防护装置设计和制造的一般要求

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn