相对于欧洲,EC合规性声明在北美洲不适用。在美国和加拿大,各种标准、法规和指令对如何确保机械安全做了规定。
在美国,产品标准、消防法规(“消防规范”)、电气指令和国家法律尤其重要。美国职业安全健康管理局(OSHA)也监管提供安全健康的工作场所。
在加拿大,工作场所的安全由加拿大职业健康安全中心(CCOHS)监管,各省一系列当地法规协助管理。
相对于欧洲,EC合规性声明在北美洲不适用。在美国和加拿大,各种标准、法规和指令对如何确保机械安全做了规定。
在美国,产品标准、消防法规(“消防规范”)、电气指令和国家法律尤其重要。美国职业安全健康管理局(OSHA)也监管提供安全健康的工作场所。
在加拿大,工作场所的安全由加拿大职业健康安全中心(CCOHS)监管,各省一系列当地法规协助管理。
在美国,产品标准、消防规范、电气规范(NEC)和国家法律共同视为法律基础。当地政府部门有权监管这些规范的执行和实施。
美国公民尤其认可下列组织的标准:
注:CE认证属于欧洲要求。它在美国并不认可,没有任何相关性或重要性。
在美国,职业安全健康管理局属于美国劳工部的一个机构。根据OSH法案(职业安全和健康),雇主有责任提供安全健康的工作场所。OSHA的任务是通过制定和执行标准,并提供培训、社区延展服务、教育和援助,来确保安全的工作场所。雇主必须遵守所有适用的OSHA标准。他们还必须遵守OSH法案的一般责任条款,使他们的工作场所不存在严重的安全隐患。
www.osha.gov/law-regs.html
在美国22个联邦州,例如密歇根州和加利福尼亚州,各州政府都在运营安全健康项目,即在本州执行OSHA任务、实施同等或有时更严格的要求。在其他四个州,州计划仅涉及公共部门的工人。根据OSHA:州政府必须建立至少和联邦政府的标准等效的职业安全和健康标准。(大多数的州采取和联邦相同的标准。)州政府有权颁布覆盖了在联邦标准中并未涉及的危险的标准。
作为政府法规,OSHA标准在某种程度上可比得上欧洲指令,尽管技术要求迥然不同。OSHA的侧重点是描述具体的强制性技术要求,而不是抽象的要求。另一个重要的不同之处在于,欧盟指令的主要目标对象是机器制造商和集成商,而OSHA标准的针对对象是操作机器的雇主(通常是机器的买方或所有者)。因此,在美国要求符合OSHA标准的责任在于买方。
除了进行计划和非计划检查,发生工伤事故时,也可请来OSHA检查员。如果确定“自愿性”ANSI标准未考虑在内,OSHA罚款可能会很高。涉及民事诉讼时,处罚可能会更严厉。
ANSI标准由私营组织开发,是“自愿性工业标准”。但是,ANSI标准也会作为合同的一部分出现。许多OSHA标准是根据ANSI标准而来。在很多情况下,强制性OSHA标准基于旧版本的自愿性ANSI标准。在这种情况下,建议这两种标准都采用。
UL发布安全标准。这些标准主要包含电气设备和组件要求。例如,UL 508A(工业控制面板)。某些UL标准由UL提交给了ANSI;现在,这些标准也成为了ANSI标准。UL标准主要涉及火灾和电击风险。
OSHA要求工作场所中几乎所有电气设备和电缆都要满足相关UL标准,且由国家认可的测试实验室(NRTL)列出/认证。OSHA发布NRTL列表。例如,列表包括CSA(加拿大标准协会)、Intertek(ETL)、TÜV Rheinland、TÜV SÜD和UL(美国保险商实验室)。通常,未列出的设备可通过相同的NRTL进行现场型式试验。值得注意的是,通常UL标准与IEC标准(国际电工委员会)和欧洲标准(EN)迥然不同或甚至相互矛盾。如果满足UL标准,设备上就会有NRTL试验标记。组织还会发布符合标准的产品列表,所以这些设备被划分为“已列出”。在美国,电气工程检查员会检查设备上有没有试验标记(UL、CSA等)。通常,没有试验标记的设备不合格。这些实验室大部分经多个国家授权认可。他们只接受“US”试验标记。(例如,欧洲或中国的TÜV试验标记在美国不适用。)
《美国国家电气规范》(NEC)被NFPA(美国国家消防协会)发布为ANSI/NFPA 70。当地检查局(通常是市政当局)会验证是否符合NEC,特别是新建筑和大型结构。
NFPA还发布了ANSI/NFPA 79标准(工业机械电气标准)。该标准的适用范围与EN/IEC 60204-1一样,但又不完全相同。是否遵守ANSI/NFPA 79基本上是自愿的,但某些美国联邦州和地方当局会要求必须遵守。
加拿大的某些工作场所属于联邦法规适用范围,加拿大职业健康安全中心(CCOHS)认可联邦法规。但是,大部分工作场所由省或地方法规管制。
注:CE认证属于欧洲要求。它在加拿大并不认可,没有任何相关性或重要性。
在加拿大,电气标准由CSA(加拿大标准协会)发布。通常,这些标准与美国要求类似。一些电气CSA标准基于IEC标准,并根据加拿大人的需求进行了修改;其他的是结合UL或NFPA发展而来。电气安全由SCC(加拿大标准委员会)授权认可的实验室认证。例如,这些实验室包括CSA和UL,其他的还有很多。
在加拿大,CSA也发布机械标准。一些标准基于ANSI标准或结合ANSI发展而来;其他的基于ISO标准。
在安大略省,机械技术安全要求可与EU(欧盟)要求相比。但是,不允许制造商实施自行认证。对于大部分新安装或改造的机械,安大略省法规851(工业场所-安全条例)要求机械所有者或雇主确保在授权工程师(一般情况)进行PSHSR(启动前安全健康检查)之后才能操作机械。在安大略省,劳动部实施的PSHSR会综合考虑CSA、ANSI、ISO和EN法规。
就电气安全而言,《安大略省电气安全规范》和安大略省法规438/07要求所有电气产品和设备需由SCC-授权认可机构根据CSA标准进行认证和标记。建筑内的电气设备也必须由电力安全局(ESA)进行检查。
在魁北克省,警告提示和安全须知必须用英语和法语两种语言表述。
加拿大其他省份与安大略省具有类似的电气安全要求,都是基于《加拿大电气规范》(CEC或“CE”规范)和其他CSA标准。在机械安全方面,除了安大略省,其他省份主要采用CSA标准。
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn