CE标志

如果机器有两个操作面板,是否必须相互联锁?机器最大尺寸为3x4m,并且可以从两侧操作。

本质上,必须确保当操作命令重叠时不会出现不安全状态。

- 选择操作模式。
- 启动机器运动

确保这一点的最简单的方法是具有相互联锁。这意味着任何时候只有激活的面板才具有操作权限。急停控制装置必须安装在两个面板上,且必须始终处于启用状态。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?