问题:
一台机器由几个单独的机器组成,并且这些机器中的每一个都配有单独的控制器。还有更高级别的控制器/控制中心。操作急停时,是否必须在每台机器上复位急停命令,或者可以通过上级控制中心为单个机器复位启用急停命令,以重新启动设备?
答案:
根据DIN EN ISO 13850,紧急停止只能在发出命令的急停装置上通过人工有意直接重置。
启动急停功能的危险状况安全解除后,才能复位急停按钮。如果无法通过急停设备的位置全面检查此状况,例如由于急停的操作范围无法完全可视,则可以提供额外复位设备,如启动按钮。这必须在机器的风险评估中进行检查和评估。必须注意,在紧急情况下停止(急停)是一种辅助性保护措施,而不是降低风险的主要途径。
另外:复位已操作的紧急停止设备不能自动重新启动机器,只能为机器重新启动做好准备。只有通过自愿启动为此目的提供的控制装置才能启动机器。[机械指令,2006/42/EC,附录I - 1.2.3]