安全相关设备

“可检测的危险”有多快? 可以在哪里查找数据?

没有标准化的速度,如果有,我们可以安全地假设总是能够按时检测到该速度产生的危险。

然而,VDI 2854等存在极限值,说明哪里存在没有夹点或剪切点的危险运动,这时速度应限制为15m / min。如果存在有夹点和剪切点的危险运动,则不得超过2m / min。

请注意:其他C类标准对这些值的定义可能不同,因此必须具体情况具体分析。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?