安全相关设备

是否绝对有必要在新设备安装急停控制装置或者可以使用“接触器型”装置?

问题:我们打算用一个简单的风机控制器更换控制柜。按照惯例,它通过简单的接触器实现急停功能,该接触器通过急停按钮关闭。通过接触器上的触点关闭控制器。在设备的新设计中,是否必须提供急停控制装置,或者是否可以使用与以前相同的形式吗?是否绝对有必要在新设备安装急停控制装置或者在“简单的”设备内是否还可以使用“接触器型”装置?

回答:原则上,可以通过直接作用在正向导向的接触器上的按钮实施急停功能。
但是这个安全功能的等级局限于一个数值,即性能等级c,根据问题的描述,我们假设一个单通道系统。
如果性能等级C充分满足安全功能,则不一定需要使用安全继电器。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?