安全相关设备

机器交付时,制造商必须向客户提供哪些文件?

制造商必须向客户提供每台机器的说明书和EC合规性声明。在部分完成的机械的情况下,必须提供装配说明书和合并声明。
技术文件(必须在产品出售之前生产,包括风险评估)可以归制造商。没有义务向客户提供这些。但是,这些文件必须在产品投放市场后由制造商存档十年,并且必须根据要求提交市场监督机构。相同的规则适用于使用说明书。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?