标准专业知识

根据EN ISO 13849-2,确认的步骤是什么?

问题:符合标准的安全功能确认:ISO 13849-2规定了几个程序,如分析、测试、检验和确认。如何使用它们来派生一个结构,以便结果有一个正确的确认?确认本身不存在“就是如此”,而是包含所有活动,如测试、分析、功能测试等以有组织的方式进行并有记录时,即代表确认,这种说法是否正确?

回答:根据EN ISO 13849-2的确认由几个步骤组成,这取决于应用的复杂性。 确认包括关于安全功能(性能等级的检验)、功能测试以及其他功能分析和测试的定量证据——包括相关文件。
因此,正如在问题中所解释的,确认是分析和功能测试中涉及的所有各个步骤,具有完整的文档。

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?