标准专业知识

机器的控制柜是否受DIN EN 61439-1或DIN EN 60204-1限制?

...我们经常为机械制造商提供现成的机器控制柜。在这种情况下,控制柜是否是符合DIN EN 61439-1的低压开关设备和控制装置?还是必须使用DIN EN 60204-1?


标准总是不具约束力;它们是遵守指令规范的基本工具。

在所述情况下,它可以是电磁兼容性或低电压指令。

这个问题无法全面地回答。我们以两种情况为例:

1) 您只是建造控制柜(客户有电气设计)。
在这种情况下,客户必须让控制柜和机器一起通过CE认证。
2)如果电气设计是在您的场所,您必须对控制柜进行CE认证,并提供符合低电压指令和电磁兼容性指令的合规性声明。您可以在“欧盟官方公报”中应用为这两个指令发布的所有相关标准。

所描述的安装和控制柜中使用的组件的精确标准需要根据实际情况确定。建议:在每个标准中定义范围。在此基础上,记录为什么应用标准(或为什么不应用)。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?