规范性背景
以下内容符合EN 619:
- 如果连续运转输送带的高度为最小1m,这本身就是一个障碍物,它必须固定在地板上,输送机下面的开口必须关闭。
- 如果预测会使用连续运转的输送带进入危险点,则必须根据风险评估增加进入难度。
此处适用EN ISO 13857。以下内容符合EN ISO 13857:
下面是EN ISO 13857中表格(越过)中的脚注。
- 不包括小于1米的结构,因为它们不足以限制进入。
- 低于1.4 m的结构不需要额外的保护措施。
总结:
如果必须预期使用连续运转的输送带来接近危险点,那么在风险评估中必须考虑这一点。在这种情况下,必须采取额外的措施,根据3阶段计划(必须遵守该顺序) 1.
- 设计
- 技术
- 用户信息
措施可以是:
- 盖板/安全围栏
- 入口通道
- 光束设备、光栅
然而,这取决于个别应用。必须保证机器的正确使用。