用于连续处理设备和系统的C类标准EN 619:2002仅表示人们可能在输送带上行进的情况下的速度。这些是:
人们可以在上面行走的连续运转的输送带:
- 输送平台高度:输送速度0.3 m/s
- 输送平台以上0.3米: 输送速度为 0.15米/秒
- 全栏杆:输送速度0.5 m/s
VDI 2854还涉及安全,减速的问题。这表示如果该人有时间逃离危险事件,则速度被认为是安全的。
用于连续处理设备和系统的C类标准EN 619:2002仅表示人们可能在输送带上行进的情况下的速度。这些是:
人们可以在上面行走的连续运转的输送带:
VDI 2854还涉及安全,减速的问题。这表示如果该人有时间逃离危险事件,则速度被认为是安全的。
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn