安全相关设备

对于我们有库存并在2009年之前投放市场的安全组件(扫描仪,光束设备等),必须考虑什么?我可以随时使用他们吗?

一旦它们最初在欧盟市场上市,这些安全组件是运营商的责任,因此,与所有工作设备一样,这些安全组件属于欧盟工作设备使用指令2009/104/EC的范围,该指令在德国作为工业安全规程(BetrSichV)实行。BetrSichV的§10第1段“工作设备检查”规定如下:

(1)雇主应确保当工作设备的安全取决于安装条件时,在安装后和首次投入使用前应进行检查。此检查的目的是确保工作设备已正确安装并且安全操作。这种检查只能由各自领域的具备资质人员进行。

换句话说,您可以使用组件,但必须确保它们符合现有技术、安全操作并正确安装。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?